主题中讨论的其他器件: UCC28742、 UCC28704
大家好、团队、
美好的一天!!!
我的一个应用使用三相至五直流电压转换、我 在我的设计中使用了此参考
参考链接: https://www.ti.com/tool/PMP30164
随附的设计请验证并告知我们您的反馈。此外、我们还计划购买此 IC UCC28740、但 市场上没有此 IC、请安排少量样片或此 IC 的替代产品。
制作我们的原型将会很有帮助。 现在、我的设计处于布局 阶段。
谢谢
Srini.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
美好的一天!!!
我的一个应用使用三相至五直流电压转换、我 在我的设计中使用了此参考
参考链接: https://www.ti.com/tool/PMP30164
随附的设计请验证并告知我们您的反馈。此外、我们还计划购买此 IC UCC28740、但 市场上没有此 IC、请安排少量样片或此 IC 的替代产品。
制作我们的原型将会很有帮助。 现在、我的设计处于布局 阶段。
谢谢
Srini.
您好!
UCC28742是一款非常相似的器件、没有 HV 启动引脚或内部启动功能。 这需要涓流充电电阻器。 以下链接将使您转至数据表。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28742.pdf
请注意、与 UCC28704的100kHz 相比、UCC28742的最大频率只能设计为80kHz。
此致、
您好!
感谢您的回复,我已经修改了 UCC28742的设计 ,请验证设计并让我们知道您的反馈,最终是将 三相交流电转换为5V、2A 直流电
谢谢
Srinivas
您好!
我查看了您的原理图、建议在输出整流器上添加缓冲器、并在开关节点上使用 RCD 钳位而不是 TVS 钳位。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了初级侧调节错误传感的工作原理以及您需要执行此操作的原因。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5
您也可以使用 Webench 工具来验证 反激式转换器的原理图。 您可以在以下链接中找到它。 我很确定您使用的是三相输入、并 使用大容量电容器的电容分压器。 但是、您仍应能够使用它来验证设计。
Regareds、
尊敬的 Mike:
感谢您的回复!!!
我已经添加了缓冲电路、请查看一下、并告诉我您对此的反馈。
我在这里有一个小问题:
该项目的应用是监控三相电压和电流。 因此、电路板的输入将是三相电压、是否有任何电路可以通过这种方法将三相转换为单相交流电、我可以将单相转换为5V 直流电。
使用三相交流/直流转换器进行设计、占用了更多空间、我的成本也在增加、请建议我将三相交流转换为单相设计
谢谢
Srinivas
您好!
我认为 TI 没有三相参考设计。 您可以尝试搜索参考设计库、以查看是否有人完成了。 您可以在以下链接中找到参考设计库。 https://www.ti.com/reference-designs/index.html
此致、
尊敬的 Mike:
感谢您的回复、
由于尺寸问题、我已将我的设计从三相更改为单相、请务必验证所附的原理图(230VAC 至5VDC、2A)、并告知我们您的反馈
我参考了我的设计 https://www.ti.com/tool/PMP4432#parameters 的以下链接
此致