This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:当输入电压为4.8V 或更高时

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049147/tps61022-when-vin-is-4-8v-or-higher

器件型号:TPS61022

您好!

此论坛中有一个答案、即高侧 PFET 最大额定电压(从 SW 到 Vout)为4.8V。  数据表编号为“启用 TPS61022之前”。

  1. 当 TPS61022被禁用(EN 为“L”)且没有直通二极管(非预偏置)时,如果输入电压超过4.8V 是否正常?

 

即使在直通模式(连接的二极管)下禁用 TPS61022、也会通过二极管生成 VOUT 输出。  

  1. 因此,“EN 为 L”和“Vin 为5V”(初始)被提供,首先将预偏置(开关和二极管连接在 Vin 和 Vout 之间,打开开关)连接到 Vout,然后“EN 为 H”。 这种方法是否有问题?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下答案:

    1. 当 TPS61022被禁用(EN 为“L”)且没有直通二极管(非预偏置)时,如果输入电压超过4.8V 是否正常?

    [WW]根据数据表建议、建议在禁用 Vin 引脚和 Vout 引脚之间使用二极管进行预偏置输出。 由于 PMOS 的额定电压为4.8V、因此在没有二极管的情况下、我们不建议 Vin 超过4.8V;

    1. 因此,“EN 为 L”和“Vin 为5V”(初始)被提供,首先将预偏置(开关和二极管连接在 Vin 和 Vout 之间,打开开关)连接到 Vout,然后“EN 为 H”。 这种方法是否存在问题

    [WW]它不是直通模式。 直通模式是 TPS61022在启用并运行时主动开启其 HSFET (PMOS)的模式。 在您的情况下、只需使用二极管来预偏置 VOUT 即可避免 PMOS 过压。

    在预偏置 Vout 之前可能存在风险、存在短周期 Vin 为5V 且 Vout 为0V;

    奇怪的是、在已经完成的 PCB 板上、您是否仍然需要手动调整二极管以预偏置 VOUT?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于没有您的回复、我关闭了此主题。 如果您有任何其他问题、欢迎创建另一个主题。 非常感谢!

    -文豪