This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:技术问题

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044362/tps61261-technical-issues

器件型号:TPS61261

大家好、

我想知道、在电池供电的应用中、该组件是否能够防止反极性?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    让我在工作台上检查一下。 由于我们在实验室中没有库存、因此我应用了一个。 预计电路板将在1周后到达。 稍后我会向您提供反馈。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢你的帮助。

    我将等待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    在这种情况下是否有任何进展? 您有测试板吗?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zhonghui、

    很抱歉耽误你的时间。 包裹没有到达现场。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢 你的答复。

    我明白了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    非常感谢您的耐心等待。 我将在手头有电路板时进行测试。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我今天收到了该板。 如果 TPS61261连接的极性反相、则无法正常工作。 放置一个2V/10mA 的数字源。 根据数据表中注明的器件  

    J3连接到正极引线、J1连接到负极引线。 数字源进入 OCL;

    J3连接到负极引线、J1连接到正极引线。 数字源通常输出2V;

    将正极引线连接到 J4、将负极引线连接到 J6。 输入电压无电压、源电压通常输出2V;

    4.步骤"3"的反极性、数字源进入 OCL

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    非常感谢您的详细回答。
    因此、我的目标是、无论极性是否正确、都不能为单元供电。

    我只想知道电池是否因任何原因反相、是否会损坏 TPS61261?

    如果我希望它能够为我的案例提供安全保护、那么它不会提供任何输出。 但我想知道它是否会灼伤或损坏组件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    TPS61261的结构是固定的、LSFET 是 NMOS、这意味着当输入极性反转时、电流将从 LSFET 的源极流至漏极、流经其体二极管。 这意味着 GND 到 SW 之间存在短路、这可能会损坏 TPS61261。 以下是可帮助解决问题的方法。

    帮助保护器件的一种经济方法是在电池和直流/直流输入之间使用二极管、如下所示。 TPS61261的最大平均输入电流为700mA。 对于正向电压为~0.45V 的肖特基二极管、其功耗约为315mW。

    另一种方法是使用电源开关团队的 OR-ing 控制器。 他们的解决方案使用 MOSFET 来实现高效率、并保持快速反向电流保护。 您可以联系他们以获得更好的建议。

    我可以检查我们的产品系列中是否有具有反极性保护功能的升压转换器。 请您与我分享一些背景信息、以便我能够更好地在内部找到解决方案吗? 非常感谢!

    (1)输入电压范围

    (2)输出电压和负载范围;

    (3)为什么电池会出现反向情况

    (4)容积。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    请问您能回答我刚才提出的问题吗? 这将帮助我找到解决方案。 谢谢!

    我可以检查我们的产品系列中是否有具有反极性保护功能的升压转换器。 请您与我分享一些背景信息、以便我能够更好地在内部找到解决方案吗? 非常感谢!

    (1)输入电压范围

    (2)输出电压和负载范围;

    (3)为什么电池会出现反向情况

    (4)容积。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    很抱歉、由于延迟、我在内部进行了检查、我们没有这样的器件。  

    -文豪