大家好、
我想知道、在电池供电的应用中、该组件是否能够防止反极性?
非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhonghui、
我今天收到了该板。 如果 TPS61261连接的极性反相、则无法正常工作。 放置一个2V/10mA 的数字源。 根据数据表中注明的器件
J3连接到正极引线、J1连接到负极引线。 数字源进入 OCL;
J3连接到负极引线、J1连接到正极引线。 数字源通常输出2V;
将正极引线连接到 J4、将负极引线连接到 J6。 输入电压无电压、源电压通常输出2V;
4.步骤"3"的反极性、数字源进入 OCL
-文豪
您好、Zhonghui、
TPS61261的结构是固定的、LSFET 是 NMOS、这意味着当输入极性反转时、电流将从 LSFET 的源极流至漏极、流经其体二极管。 这意味着 GND 到 SW 之间存在短路、这可能会损坏 TPS61261。 以下是可帮助解决问题的方法。
帮助保护器件的一种经济方法是在电池和直流/直流输入之间使用二极管、如下所示。 TPS61261的最大平均输入电流为700mA。 对于正向电压为~0.45V 的肖特基二极管、其功耗约为315mW。
另一种方法是使用电源开关团队的 OR-ing 控制器。 他们的解决方案使用 MOSFET 来实现高效率、并保持快速反向电流保护。 您可以联系他们以获得更好的建议。
我可以检查我们的产品系列中是否有具有反极性保护功能的升压转换器。 请您与我分享一些背景信息、以便我能够更好地在内部找到解决方案吗? 非常感谢!
(1)输入电压范围
(2)输出电压和负载范围;
(3)为什么电池会出现反向情况
(4)容积。
-文豪