This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23603:LMZ23600 VOUT=VIN

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048750/lmz23603-lmz23600-vout-vin

器件型号:LMZ23603

LMZ23600 Vout=输入电压

我们设计了该电路并将  LMZ23600用于两个不同的板、在两个板中都面临相同的问题。

在裸板中,我们仅通过组装 LMZ23600电路进行了测试,并进行了测试,但不幸的是,我们获得的输出电压与输入电压相同。


帮助我们解决这个问题。

此致、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    您能否检查引脚7以及 R1和 R2中的连接。 通常、当 VOUT = VIN 时、这意味着 FB 引脚被拉低或未连接到 R1和 R2的 FB 分压器网络。  

    确保该引脚未短接或开路。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    我们已在反馈分压器上进行检查、该分压器未接地或开路。

    它被正确连接至稳压器反馈引脚。 当我们改变输入电压时、我们可以观察到反馈处的电压也在变化。

    我们还尝试更改 R1值100K 和 R2值22K (预期输出电压约为5V)、不幸的是、我们将获得与输入相同的输出。

    请提供您的意见以解决此问题。

    此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您能否检查您订购的型号或器件型号?  
    我们在类似的器件型号中具有固定的3.3V 输出和5V 输出。  

    您可以通过短接 R1并移除 R2来检查是否具有固定输出版本

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    我们通过 短接 R1和移除 R2进行了测试、输出仍然与输入相同。

    我们订购的器件型号是 LMZM23600SILT。

    此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、  

    您是否有 VIN 和 VOUT 的示波器波形?  
    此外、您是否可以尝试将 EN 引脚拉低? 这是为了确保器件是否未切换。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arif、

    附上了波形图、由于我们在布局中将 EN 引脚和 Vin 引脚短接至非常靠近 IC 的位置、因此我们尚未尝试将 EN 拉低。

    此致、

    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、  

    输出似乎有一个尖峰将其下拉? 输出端是否有负载?
    是否可以拉低 EN 以进行故障排除? 这只是为了确保电路板上 VIN 和 VOUT 之间没有短路。  

    您还可以共享您的布局文件吗?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请更加具体地说明您显示的波形。   

    电压电平似乎没有累加??  示波器上的 V/div 是多少?

    零线在哪里??

    您使用的输入电压是多少??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出侧有负载。 我们将在没有加载的情况下获取波形并向您发送图像。

    我们将通过拉低 ENABLE 来尝试该实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、谢谢