This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:启动条件下的 PG 行为

Guru**** 2525650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048710/tpsm82821-pg-behavior-at-start-up-condition

器件型号:TPSM82821

大家好、

未说明该器件的 PG 在启动条件下的行为、尤其是输入电压<0.7V 时的行为。

您能告诉我 PG 在这种情况下的行为。 高阻态还是低电平?  

根据表8-1、移除电源时看起来会呈高阻态、但没有说明启动时序如何。  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    当 VIN < 0.7V 时、PG 将始终为高阻抗。 这包括 Vin 在启动时从0V 斜升的情况。 要使器件启动、VIN  必须大于或等于 2.4V。 此时、如果 EN 为高电平并且没有热关断、则 PG 逻辑仅取决于 VOUT 的值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-San:

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa