This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:BQ24618电路板未运行

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046905/bq24618-bq24618-board-not-running

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24610

我按照数据表中的原理图使用 BQ24618制作了一个独立的锂电池充电器板。 我们构建了它们、但它不运行。 它似乎尝试16ms、然后停止28ms 并重复。 在芯片复位之前、我看到 LODRV 上的脉冲会导致 PH 和 BTST 上产生纹波。 我尝试了2块板、它们也做了同样的事情。 我可以逐个更换零件、看看生产是否使用了错误的零件。 我希望有人能指出错误或将我引导到我应该关注的特定领域。 我认为 BTST 会变为高电平、达到10V 左右、但它会保持在 VBAT/PH 附近。

谢谢

e2e.ti.com/.../BQ24618Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下周再回来。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否获得输入电压、PH 电压、SRN 电压和输出电流的波形(最好全部在同一幅图上)? 此外、您能否确认引脚上的 SRN 电压?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ24618Board_5F00_AdditionalInfo.pdf

    以下是您请求的图。 电池中没有可测量的电流。 电路板电流约为4mA。

    蓄电池上的 PCM 是否可能会影响任何东西? 我不这么认为。 我假设它可以防止过充和欠放电。  我将充电电流降低至1.5A、并尝试了2节不同的电池、但仍然没有。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您的 PCM 使用什么? 如果您取出电池并尝试直接为电池充电、会发生什么情况?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我不确定电池供应商使用的是什么。

    我在1.5A 电流下尝试了一个、但没有 PCM、它的作用是相同的。 也许不是这样。 (拍摄!)

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您能否探测 REGN、VREF、TS、VCC、输入电压、 使用万用表的 ACSET、ISET1、ISET2和 CE?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    REGN = 5.971V、VREF = 3.292V、TS = 1.657V、VCC = 12.08V、VIN = 12.23V、 ACSET = 0.815、ISET1 = 0.298、ISET2 = 0.106V、CE = 3.292V。

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您是否能够发送布局? 这些电压看起来不错、发生这种情况时、SRN 直流电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    好的。 它是一个2层电路板

    .e2e.ti.com/.../BQ24618Board_5F00_Layout.pdf

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。 忘记回答其他问题。 SRN 为3.774V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我需要一些额外的时间来查看此布局、下周再见。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您使用的是哪种类型的电容器? 数据表封装似乎表明它们是极化的、是这样吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    这些只是陶瓷电容器。 非极化。

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我将按照以下步骤介绍布局指南:

    输入电容 C9和 C4都需要尽可能靠近 MOSFET 电源和接地连接。

    2.为了实现干净的栅极驱动、需要将 IC 放置在尽可能靠近开关 MOSFET 栅极端子的位置。

    5.输出电容需要放置在感应电阻器输出的旁边。

    7.请确保按照布局指南中的说明将模拟接地和电源接地连接在一起。

    8.散热焊盘是否连接到 PCB 接地? 我无法从提供的布局中得知、但这很关键。

    9. VREF 电容器可以放置在更靠近 IC 的位置。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您的结论是原理图可以、部件可以、只是布局导致了问题吗? 故事结束了吗?

    (是的、焊盘接地。)

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您的开关 FET 具有相当大的输入电容。 我会说布局可能是问题的原因。

    连接 BATFET 会发生什么情况?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我怀疑我们会使用 BATFET。

    我使用了一个10uH 电感器、而不是一个较小的6.8uH 电感器、因为我们库存中有这些电感器。 这会是个问题吗?

    谢谢、Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    您可以尝试更换电感器、但我认为这不会解决问题。 如果您选择减小电感器、则需要通过更改输出电容来满足数据表第9.2.2.6节中的频率要求。

    您没有输入热插拔滤波器;添加一个热插拔滤波器有助于处理输入尖峰。

    我会考虑所有这些因素、并根据布局指南进一步评估布局。

    此外、我建议您购买 BQ24610 EVM。 BQ24610是一款与 BQ24618类似的器件、可帮助完成调试过程。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。