This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可支持软启动、反向电流保护和过流保护的电源开关控制器。 Q100器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134773/power-switch-controller-that-can-support-soft-start-reverse-current-protection-overcurrent-protection-q100-device

主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

大家好、  

只需检查以下器件是否适用于汽车类12V/30A 应用。  

可 支持软启动、反向电流保护和过流保护的电源开关控制器(外部 FET、如果内部 FET、也可以)。 它更可能是热插拔控制器或电子保险丝。  

 LM5060-Q1似乎是一个不错的备选器件、但似乎没有反向电流保护、对吧?  

请检查 RTMed 中或我们的发展蓝图中是否有如此合适的器件。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     LM5060-Q1具有背靠背 FET、可 在禁用状态下提供反向电流保护。 是否要主动反向电流阻断?

    什么是应用用例和 EE?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否从 客户那里获得了任何信息?

    此致、

    Rakesh