请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1大家好、
只需检查以下器件是否适用于汽车类12V/30A 应用。
可 支持软启动、反向电流保护和过流保护的电源开关控制器(外部 FET、如果内部 FET、也可以)。 它更可能是热插拔控制器或电子保险丝。
LM5060-Q1似乎是一个不错的备选器件、但似乎没有反向电流保护、对吧?
请检查 RTMed 中或我们的发展蓝图中是否有如此合适的器件。 谢谢。
BRS
假设