This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:OTG BC1.2主机

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134792/bq25895-otg-bc1-2-host

器件型号:BQ25895

您好!

我们希望使用 BQ25895 OTG 功能通过 PMID 为外部器件供电(PMID 将通过开关连接到 USB 端口的 VBUS)。

连接的设备(即电话)如何识别电源? 它是否通过 BC1.2协议进行通信?

谢谢、此致、
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    BQ25895仅将 PMID 提升至编程的 OTG 电压电平。 外部器件(在本例中为您的手机)将负责接收此电压并对其进行适当处理。 BQ25895与 PMID 上连接的器件之间没有 BC1.2通信。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回答。 我是否需要通过另一个 IC (MCU)为 BC1.2宣传我的职责?  

    或者、手机会自动绘制整个3A 电流吗?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

     您将需要我们的充电器 IC 外部的一些通信接口、以便与手机连接并使其能够消耗所需的电流。 对于 OTG 模式、我们的 BQ25895只需提供5V 电压、电势 为3.1A (取决于输出电压设置和连接到 PMID 的器件的功耗)。 与您的手机通信、告诉它要消耗的电流不来自我们的充电器 IC、而仅来自 PMID 电压和电流输出。

    此致、

    James