This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133236/tlv757p-schematics-review

器件型号:TLV757P

大家好、

我的设计中使用的是 TLV75718PDBVR。 我随附了原理图部分以供查看。

感谢您访问 Advance.e2e.ti.com/.../TLV75718PDBVR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    该器件上的负载电流是多少? 配置看起来不错、但在输入端使用铁氧体磁珠时要谨慎一些、因为如果负载突然断开、输入可能会出现过压情况。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速响应。

    负载消耗的电流不应超过300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    这应该是好的。 我的主要顾虑仍然是相同的、但只有在负载快速切断的情况下、它才会成为一个问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您能不能告诉我、最好将 NC 引脚悬空或接地。

    数据表中指出、NC 没有内部连接、但建议的布局中的 NC 引脚接地。 请告诉我如何端接 NC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    将 NC 接地有助于提高热性能。 将其悬空不会产生任何影响、但它不会对热性能产生影响。  

    此致、

    Nick