This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:延迟引脚上短接或开路电容器的 PG 延迟时间是多少?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134885/tps7a16-what-is-the-pg-delay-time-for-a-shorted-or-open-capacitor-on-the-delay-pin

器件型号:TPS7A16

我正在尝试了解延迟引脚上开路或接地短路电容器的故障影响。

 数据表的第3页指出"如果不需要复位功能、则保持断开"。 第10页上有一个 t (delay)的公式、但它没有提到短接或开路的边界条件。

基于延迟引脚连接到内部电流源的事实、我假设延迟引脚上的开路状态会导致0延迟。 如果发生接地短路、我预计 PG 会经历无限延迟、这意味 着 PG 线不工作。

我的理解是否正确? 如果不是、在这些边界条件下 PG 引脚的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    是的、通过保持引脚断开、您可以让 LDO 在电流源瞬时沉积电荷时尽快做出响应、因此延迟估计为0。 通过将 PG 引脚接地、您不允许构建电荷、LDO 无法将 PG 置为高电平。

    因此、当 DELAY 引脚接地时、是 PG 不工作、而当 DELAY 引脚断开时、延迟为0

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我会将其标记为"已解决"、但我建议修正第3页上的注释。