This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:TPS7H5001SP

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135232/tps7h5001-sp-tps7h5001sp

器件型号:TPS7H5001-SP

Vin 引脚的要求是什么。  5%的偏差是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要所选受控 VIN 电压在 建议的4V 至14V 电源电压范围内(包括变化)、则5-10%的变化应该是可以的。 当然、不建议在整个 VIN 工作范围内允许电压波动、但听起来不像您所计划的那样。

    谢谢、

    Sarah