This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:MAX25302交叉参考

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134899/tps7a52-q1-cross-for-max25302

器件型号:TPS7A52-Q1

大家好、  


您能否验证以下器件的叉号和 pn 是否正确?

MAX25302BATD/V+ TPS7A5201RPSR

谢谢、  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、  

    我认为 功能方面的 TPS7A5201RPSR 是最佳交叉参考。

    如果需要进行汽车认证、 TPS7A5201QRGRRQ1 将是2A 汽车器件的最佳选择。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    非常感谢您的帮助!

    最棒的  

    Delaney