This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:最大脉宽和可重复性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614, UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135229/ucc27614-maximum-pulse-width-and-repeatibility

器件型号:UCC27614
主题中讨论的其他器件: UCC27322

大家好、

美好的一天! 请检查 此设备的最大脉冲宽度和可重复性。  

我们的客户查看了该特定芯片的数据表、我看到了"最小输入脉冲宽度"
传递到输出"通常为9ns。 我是否可以知道这种情况的最大脉冲宽度?  他们计划 以500ns-1us 的速度使用它。 有可能吗?

我们还能知道该芯片的可重复性吗? 例如、它们是否可以连续触发2次、脉冲宽度为200ns、脉冲之间的脉冲宽度为400ns?

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    没有最大脉冲宽度;您可以根据需要将其与直流输入配合使用。 但是、IC 设计用于驱动电容负载、例如 FET 的栅极。 它只能以脉冲的形式提供10A 电流、而不能以直流电流的形式提供。  

    您描述的脉冲听起来像器件的非常正常的用例。 如果您想对其进行仿真、我们为该器件提供了一个 Simplis 模型、但如果您想使用 PSpice、UCC27322模型与 UCC27614非常相似。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.