This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:开关始终开启

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049255/tps22810-switch-is-always-on

器件型号:TPS22810

您好!

我将 TPS22810用作电源开关、如下图所示。

从我为电路加电的那一刻起、输出就为12V。 我将使能引脚从0V 切换至3V3、然后再切换回0V、输出保持高电平。

我在输出上添加了额外的负载、但这不会产生任何效果。  

移除了 CT 电容器、这也不会产生任何影响。

我已经检查了多个电路板、它们都有相同的问题。

我希望有人能帮助我找出我的错误。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您能否提供输入电压、输出电压、输出电压/UVLO 和输出电流的波形? 这将有助于我们更快地解决问题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我没有使用示波器进行屏幕截图、但我制作了此图来向您展示波形。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    当 ENABLE 为低电平时、器件的 QOD 功能将通过接地对输出进行放电。 除非有源通过其他路径保持输出、否则输出保持高电平是没有意义的。 即使启用器件也没有意义、输出电压也不会改变。 我需要一个实际的波形来判断这里发生了什么。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    反极性二极管被动测量0.6V、输入到输出电阻 测量为800k Ω(无源)

    我添加 了一个90欧姆的电阻负载和空载。

    对于这两个结果、我是否获得以下结果:

    禁用输出11.89V
    启用输出11.89V

    使能端测量值为3.1V。

    我还没有得到波形、但我希望这些数字能有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我建议尝试在 EVM 上运行您的条件、看看是否发生了这种情况。  您可能会遇到一些布局或焊接问题、但这不是我们器件的预期行为、如果没有事件的范围截图、我无法诊断问题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我们找到了问题。 这两种封装具有不同的引脚排列、它们看起来非常相似(镜像)、很难忽略。