This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:有时启动时输出无法达到所需电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042152/tps55340-output-fails-to-reach-desired-voltage-at-startup-sometimes

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM3488

我有一个使用 TPS55340为 LED 阵列供电的定制板。  我使用 Webench 将电路设计为12V->24V 升压电路。  在正常负载和极轻负载下、电路有时无法在启动时稳定在24V。  有时确实如此。   

以下是失败和成功创业的一些范围。  ChannelA 是 Vout、B 是二极管引脚上的 SW。
Bad Startup

我猜它可能与布局相关、但老实说、这是我的第一块电路板的第一个原型、因此一切都可能完全错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您使用 TPS55340。

    通道 B (红色)波形的偏移是多少?

    您能否同时显示 COMP 电压?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色(A)为输出电压。  红色(B)为 SW

    这里有两个捕获  

    蓝色(A)= SW

    红色(B)= COMP

    第一个捕获是错误启动、第二个捕获是良好启动。

    Bad SW & COMP

    Good SW & COMP

    在这两种情况下、COMP 达到1.33V、但当启动不正确时、SW 仅达到17.4V、当成功启动时、SW 达到22.4V。  此外,如果成功,它似乎会以更高的频率....进行切换 它是 CCM 还是 DCM 问题?  这个负载在输出电压大约为220mA 时加载、并且在大约50-75%的时间内无法正确启动。  我在卸载时没有注意到任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉不更新。 这仍然是个问题吗? 如果有任何更新、请告知我。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、尽管面对没有明显的解决方案、我还是选择了采用 LM3488的替代设计- https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=996A93E903CDF9AB

    我仍然喜欢 TPS55340器件、并希望将其作为选项。

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白。 如果您在设计用于驱动 LED 的升压转换器时需要任何帮助、请告诉我。 我随附了一份可能有所帮助的应用手册。

    AN-1696使用 LM5022设计升压 LED 驱动器(修订版 B)(TI.com)

    谢谢、

    Richard