This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:输出?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042888/lm5175-output

器件型号:LM5175

我有一个基于应用电路的 LM5175应用、现在我们构建了几个具有15V 输入电压、12.3V 输出电压的电路板、但我得到13.1V、占空比似乎无法正常调整、并且具有音频声音。 测量 FB 引脚0.85V、Comp 接近0V、一切看起来正常、但运行不正常。 什么/如何检查出什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海龙,

    感谢您使用 LM5175。

    我已将该职位分配给我们的工程师、但他们目前不在办公室。 他们应在下周三结束营业前收到回复。

    感谢您的耐心等待。

    此外、如果您有波形、这将有所帮助。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我们以前构建过此电路、工作正常、我们只需很小的改动即可重新制造电路板、可能会使用不同的 PCB 供应商和工厂。 我们检查了连接和组件、所有这些都看起来都是正确的。 设置输出为12.30V、现在为13.10V、FB 引脚为0.85V、但不是0.80V、脉冲行为异常。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailong、您好!

    感谢您的信息。 我们将在工程师下周三返回时立即回复您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    检查工程师是否回来了?

    在上述应用中、我可以使用49.9欧姆栅极电阻器吗? 如果 bootx 中的串联铁氧体会导致问题?

    谢谢、

    徐海龙

    2021年10月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海龙,  

    感谢您的回复。 让我谈谈我的看法。  49.9欧姆的栅极电阻器听起来有点过高、在 MOSFET 的栅极上设置一个大栅极电阻器可能会导致其导通过程中出现问题。 我建议您首先使用 Excel 快速入门计算器(https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC )仔细检查设计参数,然后,如果可能,您可以与我们分享 COMP、Vout、开关节点和 FB 的波形。 可闻噪声可能是由错误的电感器选择或不稳定性引起的、如果您有足够的增益和相位裕度、请查看 Excel 文件。 此外、您能否与我们分享之前设计中的所有更改? 在某些情况下、即使布局发生变化也可能导致转换器出现问题。 最后、如果可能、我建议检查第二个电路板和 IC、以验证这是否是多个电路板常见的问题。  

    感谢您的耐心等待。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    我确实运行了仿真、增益裕度还可以、我认为问题来自自举中的栅极电阻器/串联铁氧体以及电路/布局噪声;我们确实检查了多个电路板和不同的 MOSFET;我知道对于低阈值 MOSFET、栅极电阻器会导致问题。 您知道允许使用什么栅极电阻器吗? 在某些情况下、bootx 线路中的串联铁氧体是否会导致问题?  

    谢谢、

    徐海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海龙,  

    根据经验、对于晶体管栅极上的电阻器、我建议不要超过10欧姆。 在这种情况下、我建议在栅极上放置一个0欧姆电阻作为起点、并移除此处的铁氧体磁珠、并用短路代替。 之后、我建议检查 FET 的栅极和两个开关节点、看看您是否可以获得清晰的波形。 如果需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的快速响应。 我想您回答了我的问题:

    建议晶体管栅极上的电阻器不要超过10欧姆

     以移除 BOOTx 线路中的铁氧体磁珠。

    徐海龙

    2021年10月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海龙,  

    感谢您的反馈。 请告诉我这是否能解决您的问题或需要进一步的支持。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海龙,  

    由于我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题、我现在将关闭该主题。 如果您需要进一步的支持、请随时在此主题中发帖或打开新主题、我们很乐意为您提供支持。 祝你度过美好的一天!

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、EM。 我认为它是固定的。