This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:基于降压转换器偶尔烧坏->新设计

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045335/lmr33630-based-step-down-converter-burned-occasionally---new-design

器件型号:LMR33630

您好!

哈里森·弗尔斯皮 在分析我们遇到的问题时给予了很大帮助。 该线程已锁定、因此我必须启动一个 ne 1。 这是原始线程 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031936/lmr33630-based-step-down-converter-burns-occasionally/3823571的链接

我们已经完成了转换 器布局的重新设计。 如果您能够:

1.如果您在此布局中发现任何潜在问题或有任何其他建议、请分享您的一般想法。

我们按照 建议在输入端实现了 GND 层、但现在有一个 GND 环路(在图像上标记为绿线)、该环路可能充当天线(我们附近有一个 WiFi 和射频天线)。 您在那里看到了任何问题吗?

3.输入电容应与实心平面相连、还是应与图像上的一样(标有紫色线)?

下面是布局(两层、仅顶层、仅底层):

         

谢谢、

Ivan Petrusevski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    布局看起来不错。 对于过孔、我会在输入陶瓷电容器附近放置更多 GND 过孔来连接 GND 平面。 您的电路板有多少层、您的层叠是什么?
    高频环路将位于 GND 平面和 IC 的 DAP 之间

    您是否知道转换器的调节点位于何处? 它是到 R2电阻器的顶部连接。 通常、我们将此连接放置到输出电容器。  

    或者 、出于警示目的、您可以在 VIN 和 GND 之间添加一个 TVS 钳位二极管、以防止连接器附近出现过压。  


    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢你的答复。

    电路板分为两层、没有专用的 GND 层。 仅我在原始帖子中共享的顶部和底部。 由于没有 GND 平面、因此我没有在您建议的输入上连接 GND 过孔的位置。

    IC 的底层有一个 GND 覆铜区、散热焊盘通过六个过孔连接到该覆铜区。   

    R2电阻器通过底层的走线连接到输出电压。  R2不靠近输出电容器、但这是根据数据表中的布局示例实现的。 您是否建议 R2更靠近输出电容器?

      

    对于 IC 输入端的 GND 环路(在原始图像和下图中标记为绿线)、您有何看法? 这是最初帖子中推荐的、但我的问题是 它是否 可以用作天线(我们附近有 WiFi 和射频天线)。

    谢谢、

    伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉耽误你的回答。 我错过了这个主题。 就您的问题而言:

    1) 1) R2应更靠近 IC、就像数据表中推荐的样片布局一样。  

    2) 2)对于接地环路、我认为它是可以的。 陶瓷电容器 C12、C3和 C4上的重要回路、因为它们是高频滤波组件。  

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    R2已经尽可能靠近 IC、因此我认为这是可以的。 关于 GND 环路、我将断开它、这样它就不会成为一个环路、以防万一。 但我仍然会使 C12、C3和 C4靠近 IC。

    谢谢你

    伊凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的更新、我将继续并关闭此主题。 如果您有其他与此相关的问题、请随时发布回复、再次打开此主题。

    此致、

    Harrison Overrurf