This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:用于20V 输出的 LM5145评估模块配置

Guru**** 2531520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145EVM-HD-20A, LM5146, LM5145, LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049238/lm5145evm-hd-20a-lm5145-evaluation-module-configuration-for-20v-output

器件型号:LM5145EVM-HD-20A
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5145LM5576

您好!  

我们有3 个 LM5145EVM-HD-20A 评估模块、我们需要将它们放入原型中。  

我们需要将该 配置更改为以下规格:

输入电压:24V 最小值- 60V 标称值- 70V 最大值  

输出电压:20V  

输出电流:4A   

您能否推荐评估 模块上需要更改或删除的最小组件值、以实现这些规格?  

我们已经运行 WebBench 设计器、但它会推荐缺货的器件和不能装入当前脚本的器件。  
我们会加快自己的设计、但我们的供应商没有任何 IC 库存。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我建议修改 LM5146 EVM (12V、8A、400kHz) https://www.ti.com/tool/LM5146-Q1-EVM12V、 因为它更接近您的输出规格、并使用100V FET、合适的6.8uH 降压电感和25V 输出电容。

    请使用 LM5145快速入门计算器推算组件值。 输入20V 陶瓷输出电压的降额值、查找给定穿越频率的最佳补偿值(设置为 Fsw 的10-15%)。 您可能只需要更改反馈分压器、补偿以及电流限制。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    感谢你的答复。  

     我们的办公室已经配备了 LM5145EVM-HD-20A、其尺寸非常适合我们的产品类型。  不适合 LM5146 EVM。  

     我们是否可以使 LM5145EVM 与现有的电流 FET 配合使用?  

    如果我们需要更改电感 器和电容器、这 是正常的。  除了 FET 外、我们还在研讨会中提供了一些部件、以使其正常工作。  

     正确选择最重要的补偿网络是什么? 还是两者都同样重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LM5145 EVM 中的80V FET 应该可以正常工作。 低侧 FET 的 Rdson 低于4A 负载所需的 Rdson、但您可以稍后根据需要进行调整。 也许您可以为您的应用编辑快速启动文件并发送供审核。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    您能否查看设计的更改和器件选择?  

    我从 Webench 工具开始 、以获得一个起点。 请访问 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=073C39D211C93869
    将两个 FET 更改为 TI CSD19534Q5A。 原因是它们都采用了8-PowerTDFN 封装、以适应 EV 电路板并简化了 BOM。  
    给定的电感值为33uH、未更改值、但将电感器封装更改为更小的 Wurth 7443551331 、以便 适合 EV 电路板。  

    在以下位置建立设置:
    开关频率- 332kHz   
    交叉频率- 35kHz  

    然后、我转到 "LM5145快速入门计算器" Excel 工作表。 我不得不更换一些零件、因为它们缺货。 以下器件已更改:
    - TI CSD19534Q5A FET 已缺货。 发现 Infineon BSC160N10NS3GATMA1 库存中、具有类似规格。
    -输出电容器更改为3x 10uF 75V TDK C3225X7R1N106M250AC  

    Webench 和计算器之间的补偿网络值稍有不同。 我使用了计算器值并将值调整为可用库存。

    我不确定的一些值:  
    步骤2:电感器纹波电流为41%、将开关频率提高到350kHz 可将其降低到39%。 这是个好主意吗? 或者是否有其他方法将其降低? 或者41%是否正常?  
    步骤3:Webench 具有3.16K 欧姆的 Rilim、要在计算器中获得相同的值、需要将电流限制设定点设置为20A。 这似乎有点高? 4A 会更好吗?  
    步骤4:不确定我得到的电容 ESR 值是否正确?  
    步骤5:现在无法找到电动汽车电路板上的电容器的 ESR 值。 将所有7x 4.7uF 电容器保留在这里。 我假设这可以吗?  
    步骤7:使用了 Webench 提供的35kHz 交叉频率
    极点和零点位置:未更改这些。 还是需要调整?  
    电感磁芯损耗:来自 此处的 Wurth 工具  
    肖特基二极管选项:将移除、不认为需要?  

    我已附上  Quickstart 计算器 Excel 表格并更新了 SCH。 红色项目是已更改的项目。  

    谢谢你
    e2e.ti.com/.../SV601326A-20V-Output-Edit.pdfe2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1-_2D00_-Edit-with-new-items-001.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了一件事。  

    我还发现了一  个33uH Bourns SRP1265A-330M 电感  器、其额定电流更高、也适用。  
    这是否是更好的选择?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    请参阅下面的答案。 请注意、如果输出电流仅为3A、则更易于设计的一种选择是使用 LM5576 75V/3A 等转换器。

    此致、

    Tim

    步骤2:电感器纹波电流为41%、将开关频率提高到350kHz 可将其降低到39%。 这是个好主意吗? 或者是否有其他方法将其降低? 或者41%是否正常? 41%是正常的。


    步骤3:Webench 具有3.16K 欧姆的 Rilim、要在计算器中获得相同的值、需要将电流限制设定点设置为20A。 这似乎有点高? 4A 会更好吗? OCP 应设置为150%满负载电流。 确保正确输入低侧 FET Rdson (即 Vgs = 7.5V 时的 Rdson)。
    步骤4:不确定我得到的电容 ESR 值是否正确? 每个陶瓷电阻为~2m Ω。 检查电解电容器的 ESR 数据表。
    步骤5:现在无法找到电动汽车电路板上的电容器的 ESR 值。 将所有7x 4.7uF 电容器保留在这里。 我假设这可以吗? 对12V 输出使用25V 电容、例如22uF/25V/X7R/1210。
    步骤7:使用 Webench 10-15%的 FSW 交叉频率35kHz 是可以的。
    极点和零点位置:未更改这些。 还是需要调整? 看起来不错。
    电感磁芯损耗:来自 此处的 Wurth 工具  
    肖特基二极管选项:将移除、不认为需要? 死区时间非常短、因此不需要反向并联肖特基二极管。 但是、如果低侧 FET 的 Qrr 大于~80nC、则可能会有一些优势。