This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:PG 引脚

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047996/tlv62568-pg-pin

器件型号:TLV62568

尊敬的团队

PG 引脚(引脚6)是否对输出短路。 任何问题都会导致不使用上拉电阻器?  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    没关系。 它看起来像是 SOT563 DRL 封装。 因此、第6个引脚是 NC/PG。 该引脚悬空、也可以连接到输出端。 请参阅以下屏幕截图。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,法赫恩

    抱歉、完整器件型号为 TLV62568ADRLR。

    PG 引脚(引脚6)是否对输出短路。 任何问题都会导致不使用上拉电阻器?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的、对于 TLV62568ADRL、第6个引脚为 NC (未在内部连接)。 因此、也可以在没有上拉电阻器的情况下将其连接到输出端。 我看不到任何问题。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    您是否仍有关于此主题的疑虑/问题?

    谢谢、此致、

    法赫恩