This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:在5V 固定开关上提供5.9V 无负载输出

Guru**** 2507805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048494/lm2678-5-9v-output-with-no-load-on-a-5v-fixed-switcher

器件型号:LM2678

大家好、我在 LM2678几乎所有封装版本方面都有一些经验、

我的上一个设计包括 LM2678SD-5.0/NOPB、它不需要反馈电阻器来对输出电压进行编程。

VIN 18V;Iout 1.5A、 Cin 2x15µF Tant+470nF MLCC;CB 10nF MLCC、Cout 2x100µF TANT、肖特基3A NRVBS330T3G、电感器33µH /3.7A MPX1D1040L330

问题是我们在无负载的情况下测量5.9V 输出。

一旦我们连接负载、电压就会降至正常的5V。 什么会导致额外的900mV?

我已经使用 WE-Bench 确认了器件值、所有这些值均在容差范围内、即下面的 Sch /PCB。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我注意到 FB 连接靠近电感器输出。

    最好将其连接在 C45附近以避免任何噪声耦合。

    您可以切断 FB 引脚的走线、并将短线连接到 C45的+侧  

    作为测试。

    此外、请尝试避免在电源组件上使用散热器  

    和电源平面。

    可能是该器件需要最小负载。  您可能需要对此进行实验。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,感谢您的快速回答,我同意您的所有建议,下一次修订将从中受益;)
    我们发现了以下内容:
    -当输入电压低于16V 时、即使没有负载、输出也会显示稳定的5V 电压。
    -在16V 以上、我们必须在输出端放置一个10K 欧姆的"放气型"电阻器。
    它现在按预期工作。
    再次感谢你。