This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:系统将在无电池的情况下重新启动

Guru**** 2630675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046172/bq25890h-system-will-reboot-without-battery

器件型号:BQ25890H

大家好、

我的客户在 BQ25890H 中进行了设计、发现了一些问题。

他们希望仅使用 USB3.0作为电源、无需电池即可为我们的产品供电。

但是、当系统启动大约10秒时、系统将反复重新启动。  

我发现 类似问题:

 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017880/faq-bq25890-why-vsys-does-not-start-up-normally-when-there-is-a-loading-on-the-sys-and-the-battery-is-not-present-for-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq25898c-bq24190-bq24192-bq24192i-bq2419?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25890%25252520power%25252520up#

 

是否有任何方法可以在没有电池的情况下正常启动系统?

或者、作为上述链接的信息、我们应该将 VSYS 设置为2.2V?

此外、如何设置 VSYS 值?

我可以通过设置寄存器或其他任何内容来更改 VSYS 值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下信息是我们产品上 bq25890H 充电 IC 的寄存器值。

    bq25890H

    寄存器

    00

    48

    01

    01

    02

    一维

    03

    1A

    04

    20.

    05

    13.

    06

    5e

    07

    9D

    08

    03

    09.

    44.

    0a

    73.

    0b

    更好

    0°C

    80

    0D

    13.

    0E

    00

    0f

    00

    10.

    00

    11.

    99

    12.

    00

    13.

    08

    14.

    1f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图  

    e2e.ti.com/.../AS330_5F00_A_5F00_20210831.pdf

    USB 电缆中的 PCB 插头

    RT181 BQ25890H 充电器输出-> 2.4V

     

    使用电池为 PCB 通电

    RT181 BQ25890H 充电器输出--> 3.965V

    许连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Len、

    2.2V 阈值在内部是固定的、不可调节。 在无电池的情况下加电时、SYS 电压通常从0V 开始。 在 SYS 电压超过2.2V 之前、请不要启用 SYS 负载。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    有些问题需要客户再次确认。

    那么 BQ25890H 不需要任何固件即可正常工作? 或者固件 在销售时烧坏了? (因此客户只需要设置寄存器值?)


    2.如数据表所述,在 reg14中,即使系统重新启动,也可以保存 reg 值。 这是否意味着有一个可以记录该值的 ROM?

    3.是否有任何方法可以在出厂时设置默认寄存器值?

    4.正如我们所知,我们可以在重新引导系统时将 reg14设置为默认设置,是否有任何可能的方法可以使 BQ25890H reg 设置恢复为默认设置?

    5.数据表提到,在这种情况下,IC 将启动 上电复位过程,并将寄存器设置恢复为默认值。

    现在、它们移除了 USB 电源并重新插入、它也会启动 POR 过程、是否有任何方法可以避免 IC 恢复默认设置? 还是围绕 POR 流程工作? 还是保存已设置的 reg 设置?

    此致、

    许连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Len、

    默认寄存器值由厂家设定。 主机可能具有用于控制充电器运行的驱动程序。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023968/faq-bq25601-faq-could-ti-provide-the-sample-linux-driver-for-the-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq24190-bq24192-bq24193-bq24195-bq24195l-bq24196-bq24295-bq24296m-bq24259

    2.主机可以通过 I2C 记录寄存器读数。

    3、默认寄存器值由厂家设定、不可更改。

    4.是的。 有关详细信息、请参阅8.3器件功能模式。

    5.是的。

    6.如8.2.1器件上电复位(POR)中所述,当 VBUS 升至 VVBUS_UVLOZ 以上或 BAT 升至 VBAT_UVLOZ 以上时,I2C 接口就绪。 一旦器件关闭、所有 自定义寄存器设置 都会丢失。

    强烈建议仔细阅读 d/s 并评估 EVM 以了解充电器的运行情况。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。

    那么 、BQ25890H 内部有一个存储器(如 ROM) 用于记录默认设置、对吧?

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    仍有一些问题需要确认的客户。

    现在是 reg 设置。

    1.有没有办法知道 Isys 是多少? 如果是、如何?

    2.现在、在 reg 设置之后、充电器电流可以是1.65A、但正如数据表提到的、可以是3A。

    是否需要更改任何设置?

    如 BQ25890H 数据表 图11所示,Isys 和 Ichg 呈线性上升和下降,这是否意味着如果我们不使用电池电源(未进入 补充模式),它应该是 Isys_max = Ichg + Isys?

    感谢您的帮助!

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Len、

    该线程通过其他通道受支持。 它被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。