This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:设计验证

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049453/tps2121-design-verification

器件型号:TPS2121

您好!

 我使用的是 TPS2121RUXR 电源多路复用器 IC。 在电源多路复用器中、我将为 IN1提供3V3、为 IN2提供5V。

 我已经设置了优先级引脚 PR1 = 2.495V  CP2 = 1.8V、  

 设置上述引脚后、我想知道将选择哪个电源引脚?

谢谢

Pandian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandian、您好!

    由于 PR1和 CP2都大于 Vref、因此器件在 xcomp 模式下运行。 这将根据  CP2和 PR1的比较来选择电源。 当 PR1 > CP2时、IN1被优先化、当 CP2 > PR1 IN2被优先化时。 只要 PR1或 CP2降至 Vref 以下、就会优先考虑另一个电源。 在您的特定设置中、IN1将被优先化、因为 PR1 > CP2。

    如果 PR1和 CP2 (在原理图中标记为 CP1)都连接到同一电源(VCC_USB)、则器件将永远不会切换到第二个输入、并将优先选择 IN1、直到两个输入都不被视为有效、然后输出高阻态  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin Burnside  

       感谢您的回复。

       如果 IN1未连接。 IN2通过它连接到 VCC_MUX  

     

    谢谢、此致

    字节序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandian、您好!

    当 CP2 > PR1 IN2将连接到 VCC_MUX。  在您的情况下、IN1上的电压大约为2.38V。

    此致、

    Kalin Burnside