This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在 TIDA-00449参考设计 PCB 中使用时、BQ76930 IC 引脚 VC1/VC10电池监控损坏

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, CSD13381F4, BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049450/bq76930-bq76930-ic-pins-vc1-vc10-cell-monitoring-damaging-while-using-in-tida-00449-reference-design-pcb

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:TIDA-00449CSD13381F4BQ76920BQ76940

我使用 TIDA-00449参考设计 PCB 来测试10s BMS。 发现第一个(VC1)/最后一个(VC10)电池监控通道损坏、即使电池电压为3.3V 也显示为0V。 即使在更换 IC 后、它也会损坏。 是否有人能帮助我 确定 原因并解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!  

    请提供更多信息吗? 您何时会注意到 IC 损坏? 电池连接、充电、放电之后?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经整理了 CSD13381F4 (Q1……至……)的一些更改 Q11)备用  512-FDN359AN ( https://www.mouser.in/ProductDetail/?qs=Ijcsu5GIqwK48K3LmbFQcA== )  SSOT-3 是否有问题?

    ICB 电池平衡电流(每节电池) bq76920 70mA、bq76930、bq76940 5mA


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    只要 FET 满足您的要求和建议的规格、就可以了。

    当 IC 停止工作时、您是否尝试使用电池平衡? 您不能使用电池仿真器(电阻分压器)来仿真电池平衡。 您需要使用能够在没有压降的情况下保持稳定电流的实际电池。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon