This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:具有一个有效 VAC 输入的 BQ25672 OTG

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049337/bq25672-bq25672-otg-with-one-valid-vac-input

器件型号:BQ25672

您好!

我知道、当不存在外部 PSU 时、OTG 通常使用、使用电池作为有源电源。

在我的设计中、一个稳压为5V 的外部电源连接到 Vin1、一个 USB 端口连接到 Vin2。

当 Vin2不存在时、我想使用 Vin1作为 OTG 源。

是否可以不使用内部 OTG 稳压器而使用外部5V 稳压源?

我可以使用哪种寄存器设置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    借助外部背靠背 FET 以及由 ACDRVx 引脚驱动的栅极和由 VACx 引脚感应的输入、您可以有2个输入源、然后将 OTG 放置在 VAC1或 VAC2上。  启用 OTG 是一个2步过程1)设置 EN_OTG 位(REG0x12b6)= 1、然后通过 REG0x13中的 ACDRVx 位启用 VACx。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我想澄清我的主题。

    我的问题来自 ORed 输入 VBUS 引脚、该引脚可从 Vin1或 Vin2中选择。 因此 、ACCDRV1  ACCDRV2 不能同时激活。

    在我的设计中,Vin1是由12V 汽车电池提供的5V 稳压电压。 Vin2是 USB2.0端口。

    当 Vin1连接到12V 电池时、即使电池完全放电或断开、软件也可以为 USB 端口 Vin2提供5V 电压、以实现 OTG 功能。

    我看到了2个解决方案、但我不确定它们是否可行、请检查或建议另一个配置:

    1.停用 ACCDRV1、启用内部 OTG (如果它可以由 VAC1输入引脚供电)、激活 ACCDRV2以在 VIN2 USB 端口上提供5V VBUS。

    2. 停用 ACCDRV1、配置 BQ25672在没有内部 OTG 功能的情况下向 VBUS 提供来自 Vin1的5V 电压、激活 ACCDRV2在 Vin2 USB 端口上提供5V VBUS。

    真正的输入引脚 VAC1/VAC2或 VBUS 是什么?

    当电池完全放电或断开连接时、是否可以在 VBUS 上提供5V 电压作为输出引脚?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    充电器既可以在正向/充电模式下运行、也可以在反向/OTG 模式下运行、但不能同时运行。  OTG 模式由电池供电。  VACx 引脚仅用于感测电压、不提供电源。  所以...

    关于1、除了有关 VAC1供应任何内容的声明外、如果电池已充电、这应该起作用。

    关于2、这将不起作用。

    关于、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    好的、明白了。 这就是我所害怕的。

    Regarding1,电池将是 OTG 功能的有效电源,因此,根据我的要求(电池完全放电或断开连接),电池将不工作。 对吧?

    我的唯一解决方案是在 VIN2 (USB 端口)和通过软件控制的 VBUS 引脚之间添加一个外部背对背双 MOSFET。 仅当检测到 VAC1、电池放电或移除时、才应激活此电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    在数据表8.3.7.1“OTG Mode to Power External Devices”(为外部设备供电的 OTG 模式)中,我们可以看到:“以下情况说明了 ACFET1-RBFET1或/和 ACFET2-
    RBFET2存在。
    •如果仅 ACRB1_STAT=1或仅 ACRB2_STAT = 1、则意味着仅存在一个输入 ACFET-RBFET、
    EN_OTG 位置位后、转换器将保持非开关模式、直到主机写入 EN_ACDRV1
    = 1 (当仅 ACRB1_STAT = 1时)或 EN_ACDRV2 = 1 (当仅 ACRB2_STAT = 1时)。 转换器启动
    在 EN_ACDRV1或 EN_ACDRV2位设置为1后、延迟为5ms、然后 VBUS 电压上升到
    VOTG 寄存器设置。"

    如果检测到 VAC1 (ACRB1_STAT = 1)、如果  EN_OTG 位被置位、 并且在主机写入 EN_ACDRV1=1后、我想 VBUS 引脚将跟随 VAC1、并且如果 VOTG 转换器如所述启动、它们将会发生冲突。 您是否同意或请澄清。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在本周晚些时候回答您的问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OTG 模式由电池供电。

    如果我插入了 VAC1并插入了电池、我将以正向模式充电。 如果 我启用 OTG、则转换器继续在正向模式下运行。 如果我然后禁用充电、VBUS 将保持在 VAC1电压上。 如果我移除 VAC1、VBUS 将达到 OTG 电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我复制您的场景、我的 EVB 上是可以的。

    我了解当 VAC1或 VAC2存在时 OTG 不活动。

    OTG 源只能是电池