This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池电压和电池值会随电池电压的低而变化

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044377/bq76920-cells-and-battery-values-change-with-low-battery-voltage

器件型号:BQ76920

尊敬的先生:

我有一个奇怪的问题。 我有4节 LiFePO4电池(Bq7692003上的 VC3和 VC4短接)、当电池电压大约小于11V 时、有时我会看到 Bq7692003读取的电池和电池电压会改变这些值。 例如、我在电池上读出2900mV 的值已有很长时间、有时在2/3秒内读出的值约为2100mV。  REGSRC 和 BAT 引脚的电压少于11V、有2个二极管。 发生什么事了?

此致、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我不确定是什么原因导致了这种行为。 您是否在多个器件上观察到此行为? 如果没有、您是否可以尝试更换损坏的器件?

    也许您可以共享 BQ76920的原理图、并且我可以检查是否存在任何潜在问题。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。 是的、其他电路板也存在问题。 THI 是原理图:

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我在原理图中没有看到任何东西可以解释电压读数的大幅跳变。 电池输入电阻器/电容器的时间常数有点大-您可以尝试将电容器值降低到1uF、以查看这是否会产生影响。 虽然这只会导致电池平衡期间的测量变化很小、而不会导致您观察到的变化很大。

    另一个需要检查的问题是、您将电压读取为原子值(在同一事务中读取高字节和低字节)。 如果2字节电压读数在边界上(例如0x1CFF、但在某些读数上波动至0x1D00)、如果您要单独读取每个字节、则可能会读取高字节为0x1C、低字节为0x00。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我试图在没有任何好消息的情况下更改电容器。  

    我的 m 多次更改了读取算法、我确信原子读取效果良好。 此外、我尝试使用这个简单的算法来确保正确读取寄存器、但绝不会改变!

    在主机的 while 主代码中:

    ------------------------

    读寄存器(SYS_STAT、&bq7692003_REGISTER[SYS_STAT].byte);
    SYS_STAT_CC_READY = bq7692003_REGISTER[SYS_STAT].bits;
    IF ((SYS_STAT_cc_readyOld = 0)&&(SYS_STAT_cc_READY = 1))

    readAfeRegister (BAT_HI_byte、&debug0009);
    readAfeRegister (BAT_LO_BYTE、&debug0010);

    SYS_STAT_cc_readyOld = SYS_STAT_cc_READY;

    ...instructions 以重置 CC_READY

    ----------------------

    如您所见、代码很简单、我认为无法单独读取每个字节。

    是 ESD 放电吗?

    此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    字节应该被读取为块读取、而不是两个事务。 产品文件夹中提供了此器件的示例代码-以下链接: https://www.ti.com/lit/zip/sluc583 此代码使用 I2C 块读取命令来读取原子值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我实现了您向我推荐的算法、但它不能解决问题! 这很奇怪。 我用时间戳(戳1秒)以及电池 和电池电压记录了日志。 请观看352、381、406、429时发生的情况

    时间:347   电池:11249mV   C1:2825mV  C2:2819mV  C3:2793mV  C4:2811mV

    时间:347   电池:11249mV   C1:2825mV  C2:2819mV  C3:2793mV  C4:2811mV

    时间:348   电池:11252mV   C1:2825mV  C2:2819mV  C3:2793mV  C4:2811mV

    时间:349   电池:11252mV   C1:2826mV  C2:2819mV  C3:2793mV  C4:2811mV

    时间:350   电池:11253mV   C1:2826mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2811m

    时间:351   蓄电池:11253mV   C1:2826mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2811mV

    时间:352   电池:11339mV   C1:2827mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2812mV

    时间:353   电池:11256mV   C1:2827mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2812mV

    时间:354   电池:11256mV   C1:2827mV  C2:2820mV  C3:2795mV  C4:2813mV

    时间:355   电池:11256mV   C1:2827mV  C2:2821mV  C3:2795mV  C4:2813mV

    时间:356   蓄电池:11258mV   C1:2827mV  C2:2821mV  C3:2796mV  C4:2813mV

    时间:357   电池:11258mV   C1:2827mV  C2:2821mV  C3:2796mV  C4:2813mV

    时间:358   电池:11259mV   C1:2828mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2813mV

    时间:359   蓄电池:11261mV   C1:2828mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2813mV

    时间:360   电池:11261mV   C1:2828mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2814mV

    时间:361   电池:11262mV   C1:2828mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2814mV

    时间:362   蓄电池:11262mV   C1:2829mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2814mV

    时间:363   电池:11264mV   C1:2829mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2814mV

    时间:364   电池:11264mV   C1:2829mV  C2:2822mV  C3:2796mV  C4:2814mV

    时间:365   电池:11265mV   C1:2829mV  C2:2822mV  C3:2797mV  C4:2824mV

    时间:366   电池:11265mV   C1:2829mV  C2:2823mV  C3:2797mV  C4:2814mV

    时间:367   蓄电池:11265mV   C1:2829mV  C2:2823mV  C3:2797mV  C4:2815mV

    时间:368   电池:11265mV   C1:2829mV  C2:2823mV  C3:2797mV  C4:2815mV

    时间:369   蓄电池:11267mV   C1:2830mV  C2:2823mV  C3:2797mV  C4:2815mV

    时间:370   电池:11268mV   C1:2830mV  C2:2823mV  C3:2798mV  C4:2815mV

    时间:371   蓄电池:11268mV   C1:2830mV  C2:2823mV  C3:2798mV  C4:2815mV

    时间:372   电池:11268mV   C1:2830mV  C2:2823mV  C3:2798mV  C4:2816mV

    时间:373   电池:11270mV   C1:2830mV  C2:2824mV  C3:2798mV  C4:2816mV

    时间:374   蓄电池:11270mV   C1:2830mV  C2:2824mV  C3:2798mV  C4:2816mV

    时间:375   蓄电池:11270mV   C1:2830mV  C2:2824mV  C3:2798mV  C4:2816mV

    时间:376   电池:11268mV   C1:2830mV  C2:2824mV  C3:2798mV  C4:2816mV

    时间:377   电池:11270mV   C1:2830mV  C2:2824mV  C3:2798mV  C4:2816mV

    时间:378   蓄电池:11271mV   C1:2830mV  C2:2824mV  C3:2798mV  C4:2844mV

    时间:379   蓄电池:11271mV   C1:2831mV  C2:2824mV  C3:2799mV  C4:2816mV

    时间:380   电池:11273mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2816mV

    时间:381   电池:11302mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:382   蓄电池:11271mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:383   电池:11274mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:384   电池:11273mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:385   蓄电池:11274mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:386   电池:11274mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:387   蓄电池:11274mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:388   Battery:11276mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2818mV

    时间:389   电池:11279mV   C1:2831mV  C2:2825mV  C3:2799mV  C4:2817mV

    时间:390   电池:11279mV   C1:2832mV  C2:2825mV  C3:2800mV  C4:2817mV

    时间:391   蓄电池:11277mV   C1:2832mV  C2:2826mV  C3:2800mV  C4:2845mV

    时间:392   电池:11277mV   C1:2832mV  C2:2826mV  C3:2800mV  C4:2818mV

    时间:393   电池:11276mV   C1:2832mV  C2:2826mV  C3:2800mV  C4:2818mV

    时间:394   电池:11276mV   C1:2832mV  C2:2826mV  C3:2800mV  C4:2818mV

    时间:395   电池:11279mV   C1:2832mV  C2:2826mV  C3:2800mV  C4:2818mV

    时间:396   蓄电池:11279mV   C1:2833mV  C2:2826mV  C3:2801mV  C4:2818mV

    时间:397   电池:11279mV   C1:2833mV  C2:2826mV  C3:2800mV  C4:2818mV

    时间:398   电池:11279mV   C1:2833mV  C2:2826mV  C3:2801mV  C4:2818mV

    时间:399   电池:11279mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2818mV

    时间:401   电池:11279mV   C1:2833mV  C2:2826mV  C3:2801mV  C4:2818mV

    时间:402   电池:11279mV   C1:2833mV  C2:2826mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:403   电池:11280mV   C1:2833mV  C2:2826mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:404   电池:11280mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:405   电池:11280mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:406   电池:11297mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:407   蓄电池:11282mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2818mV

    时间:408   电池:11282mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2841mV

    时间:409   电池:11282mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:410   电池:11282mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:411   电池:11283mV   C1:2833mV  C2:2827mV  C3:2801mV  C4:2819mV

    时间:412   电池:11283mV   C1:2834mV  C2:2827mV  C3:2802mV  C4:2819mV

    时间:413   蓄电池:11283mV   C1:2834mV  C2:2827mV  C3:2802mV  C4:2819mV

    时间:414   电池:11283mV   C1:2834mV  C2:2827mV  C3:2802mV  C4:2819mV

    时间:415   蓄电池:11283mV   C1:2834mV  C2:2827mV  C3:2802mV  C4:2819mV

    时间:416   电池:11283mV   C1:2834mV  C2:2827mV  C3:2802mV  C4:2819mV

    时间:417   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2827mV  C3:2802mV  C4:2821mV

    时间:418   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:419   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:420   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:421   蓄电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:422   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:423   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:424   电池:11285mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:425   电池:11286mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:426   电池:11286mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2823mV

    时间:427   蓄电池:11286mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2821mV

    时间:428   电池:11286mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:429   蓄电池:11403mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:430   电池:11372mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2820mV

    时间:431   电池:11288mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2819mV

    时间:432   电池:11288mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2819mV

    时间:433   电池:11289mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2820mV

    时间:434   电池:11289mV   C1:2835mV  C2:2829mV  C3:2803mV  C4:2820mV

    时间:435   蓄电池:11289mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2820m

     

    此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    您能否突出显示问题读数? 我不明白你的意思。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我强调了问题。 如您所见、电池电压会突然改变这些值。

    (笑声)

    时间:350   电池:11253mV   C1:2826mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2811m

    时间:351   蓄电池:11253mV   C1:2826mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2811mV

    时间:352   电池:11339mV    C1:2827mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2812mV

    时间:353   电池:11256mV   C1:2827mV  C2:2820mV  C3:2794mV  C4:2812mV

    时间:354   电池:11256mV   C1:2827mV  C2:2820mV  C3:2795mV  C4:2813mV

    (笑声)

    时间:426   电池:11286mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2823mV

    时间:427   蓄电池:11286mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2821mV

    时间:428   电池:11286mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:429   蓄电池:11403mV   C1:2834mV  C2:2828mV  C3:2802mV  C4:2820mV

    时间:430   电池:11372mV    C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2820mV

    时间:431   电池:11288mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2819mV

    时间:432   电池:11288mV   C1:2835mV  C2:2828mV  C3:2803mV  C4:2819mV

    (笑声)

    此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    在最初的问题说明中、您说电池电压有时会从2900 mV 降至2100 mV。 这个问题是否已经解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、当电池电压较低(大约小于11V)时、就会发生这种情况。 在这种情况下、电池和电池电压会改变其值。  现在、电池电压大约为11.3V、变化仅发生在电池电压上。

    此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对电池放电了一点、我在这里观察到了这一点。 问题是随机的!!


    时间:10799电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2798mV
    时间:10800电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2798mV
    时间:10801电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2813mV
    时间:10802电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2827mV
    时间:10803电池:11243mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10804电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10805电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV


    时间:10811电池:11199mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
    时间:10812电池:11210mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
    时间:10813电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2877mV
    时间:10814电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2890mV
    时间:10815电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2871mV
    时间:10816电池:11199mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
    时间:10817电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2775mV C4:2799mV
    时间:10818电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10819电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10820电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10821电池:11204mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10822电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10823电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2815mV
    时间:10824电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10825电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10826电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2804mV
    时间:10827电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2810mV
    时间:10828电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2874mV
    时间:10829电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10830电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10831电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10832电池:11200mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV
    时间:10833电池:11202mV C1:2817mV C2:2808mV C3:2776mV C4:2799mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    发生这些变化时是否启用了电池平衡?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    始终 禁用平衡。 这是电压单元、电压电池和 CELLBAL1、CELLBAL2和 CELLBAL3寄存器的戳记。 最后6个数字 分别是 具有  十六进制符号的 CELLBAL1、CELLBAL2和 CELLBAL3。

    时间:0188电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0189电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2942mV 00 00
    时间:0190电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0191电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2990mV 00 00
    时间:0192蓄电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0193电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0194蓄电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00

    时间:0215电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0216电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0217电池:11784mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0218电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0219蓄电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00
    时间:0220电池:11769mV C1:2948mV C2:2946mV C3:2932mV C4:2941mV 00 00

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我看不到这种行为的原因。 记录此值时、是否可以记录原始十六进制值(在应用增益和偏移之前)? 我想看看我们是否可以排除非原子字节读取的可能性。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在每个电压值(以 mV 为单位)的边沿、标记寄存器的原始值(十六进制)。 最后2个值是 ADCGAIN 和 ADCOFSET。

    T:0056 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0057 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0058 B:10471-1AAB 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9E 9480 2C
    T:0059 B:10471-1AAB 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2611-1A9E 9480 2C
    T:0060 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2619-1A9F 9480 2C
    T:0061 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2830-1DA2 9480 2C
    T:0062 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2758 - 1A9F 9480 2C
    T:0063 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0064 B:10493-1ABA 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0065 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0066 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1AA0 9480 2C
    T:0067 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1AA0 9480 2C

    T:0089 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0090 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0091 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0092 B:1053-1ACE 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9E 9480 2C
    T:0093 B:1053-1ACE 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9E 9480 2C
    T:0094 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2612-1A9F 9480 2C
    T:0095 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE5 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0096 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1B 4:2613-1A9F 9480 2C
    T:0097 B:10472-1AAC 1:2656-1B13 2:2639-1AE4 3:2563-1A1C 4:2613-1A9F 9480 2C

    T:0279 B:10208-19FD 1:2612-1A9E 2:2589-1A60 3:2454-18FC 4:2555-1A0A 9480 2C
    T:0280 B:10210-19FE 1:2612-1A9E 2:2589-1A60 3:2455-18FF 4:2552-19FB 9480 2C
    T:0281 B:10210-19FE 1:2612-1A9F 2:2589-1A61 3:2456-18FF 4:2552-19FB 9480 2C
    T:0282 B:10210-19FE 1:2613-1A9F 2:2589-1A61 3:2456-1900 4:2614-1AA2 9480 2C
    T:0283 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2589-1A62 3:2456-1902 4:2649-19FB 9480 2C
    T:0284 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2590-1A62 3:2457-1902 4:2551-19FB 9480 2C
    T:0285 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2590-1A62 3:2457-1902 4:2551-19FB 9480 2C
    T:0286 B:10211-19FF 1:2613-1A9F 2:2590-1A62 3:2457-1902 4:2551-19FB 9480 2C

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    增益对我来说并不正确。 我认为它应该是一个5位值。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    确保增益为5位值。 我标记了寄存器 ADCGAIN 和 ADCOFSET 的原始值、因此寄存器0x50-ADCGAIN1为0x94、寄存器0x59-ADCGAIN2为80、寄存器0x51-ADCOFSET 为2C。 您认为这些寄存器不正确吗?  

    此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    有道理。 我看不到测量值跳转的原因、但它看起来似乎是计算中的一些小错误。 例如、在最后几行中、您读取的是0x19FB。 最后3行显示了2551mV 的电压、该电压根据您的增益和失调电压是正确的。 但是、对于相同的读数、底部的第四行显示2649mV、这很奇怪。

    其中一个读数显示0x1DA2、该值的计算结果为2904mV。 但您的表中显示的2830mV 是一个很大的差异。 2904mV 仍然是一个没有意义的问题、但很奇怪、微控制器有时也会错误地计算电压。

    您能否验证是否以原子方式读取这些值(从第一个寄存器地址读取2个字节而不是分别读取高字节和低字节)?您能否验证电压计算结果是否正确?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我制作了一个仅读取电池原子值和电池寄存器的固件。  固件没有。 它不执行任何其他操作、读取寄存器并打印以进行监控。  

    这是一个用于根据寄存器值计算电压的固件。

    void voltageCellsCalc (void){
    uint8_t i、j;
    uint32_t temp01、temp02;
    uint32_t temp03、temp04;

    temp02 = 0x17B;//gainCalc ();

    对于(i=0;i<=4;i++){
    temp01 = bq7692003_register[(I*2)+0x0C].Byte;//BAT_HI_byte.Byte;
    temp01 <<= 8;
    temp01 += bq7692003_register[(I*2)+0x0D].Byte;//BAT_LO_Byte.Byte;

    temp03 =(temp02 * temp01);
    temp03 /= 1000;//电压单位 mV

    if (temp03 >=128){
    IF (ADCOFFSET_Byte.Byte >= 0x80)
    CellVoltageJustNow[i][indexCellVoltageJustNow]= temp03 - 256 + ADCOFFSET_Byte.Byte;
    其他
    CellVoltageJustNow[i][indexCellVoltageJustNow]=(uint32_t) temp03 + ADCOFFSET_Byte.Byte;


    其他
    CellVoltageJustNow[i][indexCellVoltageJustNow]= temp03;  

    temp01 = 0;
    对于(j=0、<SizeArrayCellVoltageJustNow; j++) {
    temp01 += CellVoltageJustNow[i][j];

    temp01 /= 4;
    if ((temp01 > 1500)&&(temp01 < 4500){
    CellVoltage[i]= temp01;



    indexCellVoltageJustNow++;
    if (indexCellVoltageJustNow >= SizeArrayCellVoltageJustNow)
    indexCellVoltageJustNow = 0;

    //电压电池
    temp01 = BAT_HI_byte.Byte;
    temp01 <<= 8;
    temp01 += BAT_LO_Byte.Byte;
    temp03 = 4*(temp02 * temp01);
    temp03 /= 1000;//电压单位 mV

    if (temp03 > 512){
    if (ADCOFFSET_Byte.Byte >= 0x80){
    temp04 = temp03 -((256 - ADCOFFSET_Byte.Byte)*4);

    否则{
    temp04 =(uint32_t) temp03 +(ADCOFFSET_Byte.Byte * 4);


    其他

    temp04 = temp03;


    BatteryVoltage = temp04;

     此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我对代码并不是很了解。 您能否在逻辑分析仪或示波器上捕获其中一个电池电压读数? 最好确认原子读取(块在单个 I2C 事务中读取2个字节)。

    Matt