This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:适用于 TPS628682的 EVM

Guru**** 2524640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049233/tps62868-evm-for-tps628682

器件型号:TPS62868

大家好、

是否有适用于 TPS628682的 EVM?  否则、是否可以将 TPS62869EVM 上的 IC 换成 TPS628682并获得0.8-3.35V 的输出电压范围?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您可以交换 TPS62869EVM 上的 IC 并填充 TPS628682、以获得0.8-3.35V 的输出电压范围。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    当我们通过电子邮件继续讨论时、我将关闭此主题。

    如果您有任何其他问题或意见、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian