This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618C-Q1:我们是否有其他引脚对引脚器件、包括非汽车级和汽车级器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS54719, TPS54519, TPS54478, TPS54418, TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049169/tps54618c-q1-do-we-have-other-pin-to-pin-devices-including-non-auto-and-automotive-level-device

器件型号:TPS54618C-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54678TPS54719TPS54519TPS54478TPS54418TPS54618

你(们)好

我在 TI.com 上搜索并找到 TPS62816Q1、它与 TPS54618CQ1不是引脚对引脚、但功能相似、因此我们是否有一些与 TPS54618CQ1引脚对引脚器件(包括自动/非自动器件)?

我还搜索了非汽车器件 TPS54678和 TPS54719、我们还有其他引脚对引脚替代解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziriu、

    TPS54418/TPS54618/TPS54519/TPS54719/TPS54478/TPS54678引脚对引脚兼容。

    不过、请注意、与其他器件相比、TPS54418/TPS54618的 Vref 为0.8V。 因此它们不会与 BOM 兼容。

    您在这里到底在寻找什么?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziriu、

    您在此处是否有任何更新或问题?
    请告诉我。

    谢谢、


    Dorian