您好!
我正在为 POL 应用(20-40V 至1.3V/60A)设计 PSFB 转换器、我想在次级侧使用具有倍流整流器的 UCC28951。
我目前正在计算变压器参数。 我的匝数比为5、并且我已经选择了垫片电感器来实现超过50%最大负载电流(即60A)的 ZVS、如数据表中所示。
我的问题是、出于变压器体积考虑、我希望尽可能低的磁化电感。
数据表解释(第42页)、如果磁化电流过高、控制器可能会失去电流模式控制。 然后、它给出了一个计算最小值的公式(请参阅随附的图像)。

我想知道:
1) 1)为什么在出现高 MAG 电流时控制器失去控制;
2)公式来自何处(因为我需要将其调整为倍流整流器);
3)由于公式使用典型占空比(而不是最小值)、它实际上是一个最小值吗?
提前感谢!
T é o