This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:无法使用 webench.ti 使用多个差动浏览器启用二级输出滤波器...

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045206/tps62913-unable-to-enable-second-stage-output-filter-using-webench-ti-using-multiple-diff-browser

器件型号:TPS62913

您好!

我尝试使用 webench 在 Vin=12V Vout=2.5V Imax=1.8A 的情况下仿真 TPS62913。

无法启用我想要/需要查看 Vout p-p 纹波的次级级滤波器...

我尝试了许多浏览器、但成功了一遍。

每次点击"Design"时、都会显示"design updated"、但没有显示... 未添加第二级滤波器。

可以帮个忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。  我尝试了相同的条件并发现了相同的问题。  我将询问此工具问题并尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Steve。
    及时通知我、   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该工具的更新导致辅助过滤器选项不可用。  计划不久发布的 Web 工具修复程序可解决此问题。  我在测试平台上试用了您的设计、它可以正常工作。  我将在网站上提供更新时发送它。  感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  
    感谢您的快速报告。
    我计划很快将其与我的设计中的第二个滤波器级结合使用。
    这个 webench 非常有用、所以我会等待它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    您是否有任何时间平均值来管理此问题?
    可能需要一个月或更短的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tony

    Steve 正在研究这个问题、很快会向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我被告知内部实施是上周发布的、应在本周的外部 TI.com 网站上进行。  我今天早上检查了、但还没有。  一旦可用、我将向您发送一条便笺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此更新现已在网络上发布。  我进行了快速检查、您使用第二个滤波器进行的设计可在此处查看: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=9C5F1DD87BEFAFEC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在起作用了:)非常感谢 Steve