This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921L:排放问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049132/tps25921l-emission-issue

器件型号:TPS25921L

您好!

我们在产品中使用 IC TPS25921LDR。 我们将此 IC 用于通信集线器的过载保护。

根据我们的测试要求之一、本部分不应在以下频率下产生任何辐射噪声。

我们所需的频率范围是

(I) 420MHz 至426MHz 和

(II) 451MHz 至457MHz

接受级别为-97dBm

但我们观察到 IC 的发射在我们所需的频率范围内、其发射水平为-92dBm、而接受水平为-97dBm。

此外、我们观察到这些发射具有4MHz 的谐波、并参考所附图像。

请告诉我们此排放的来源以及我们如何对此进行过滤。

我们迫切需要您的支持、敬请尽快响应(电路和 PCB 设计也随附以供您参考)

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    FAE 通过邮件联系我们。 我们正在优先处理这一问题。 我们将尽快通过邮件回复 FAE。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在邮件通信过程中关闭主题。

    此致

    Kunal Goel