This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:36V 至24V、800W 设计、断续问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044274/lm5116-36v-to-24v-800w-design-hiccup-issue

器件型号:LM5116

您好!

   客户将 LM5116用于36V 至24V、800W 设计。 下面是原理图和计算器 Excel。  但到目前为止 、该设计甚至在轻负载下也能保持断续模式。  

如果需要注意什么,请提出建议? 谢谢。  

e2e.ti.com/.../2548.LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yue

    请查看以下我的建议。  

    • 将 R118接地连接连接到 R124的接地连接
    • 在靠近 IC 的 CS 和 CSG 引脚之间填充470pF 电容、并将 R126和 R139减小至100欧姆
    • 检查电源是否能够在800W 转换器启动期间调节输出电压
    • 检查是否触发了热关断。

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我对在800W (35A)下使用此芯片应用没有信心

    • 我已经尝试了各种方法、无法解决增加电容器的问题、芯片是否能够应用于这种环境
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yue

    通常、人们使用两相(或更多)交错降压转换器拓扑来处理~800W (35A)功率。 请访问  https://www.ti.com/product/LM5143-Q1、查看双相同步降压控制器 

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  由于尺寸限制、客户 不喜欢交错降压。  下面是它们的启动电流波形、无论负载是多少、都存在  电流过冲。  您是否对此有深入了解? 不确定此器件是否存在某些限制、或者您是否有采用相同拓扑的其他建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yue  

    请在 Excel 快速入门计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu051 )中输入您的电气要求,并仔细检查组件选择。   

    此外、我希望您在将 CSS 增加到470nF 后能够快速检查是否有任何行为变化  

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在我的第一篇帖子的僵尸行中完成。  

    再次附加:

    2548.LM5116_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

         客户已将输出电流降低至20A、但在极低负载(0.3A)下仍有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yue  

    您是否有可以共享的 UVLO 引脚波形? 这可能是由断续模式提供更多保护造成的。

    希望我可以看到一些波形以供进一步研究。  

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yue
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。
    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)