This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:与 TPS543C20的交叉差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS543C20, TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047728/tps546d24a-cross-differences-with-tps543c20

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20TPS543C20A

您好!

我有一位客户对  TPS543C20 与 TPS546D24A 之间的交叉差异有以下问题。  

"我一直与  一个团队合作开发内部开发板、该开发板采用从另一个设计中导入的 TPS543C20。  由于 TPS543C20器件已缺货一段时间、因此我们希望为库存中的 TPS546D24A 重新设计。

 

从数据表中可以看到、只要正确重新绑定了在器件之间更改的 I/O、原始设计(电感器/电容器/布局)就像是可移植的。  此评估是否准确?  就转换器控制器而言、这两个器件是否相似?  我想看看实际的电源转换器需要多少重新测试/重新设计。"

最棒的

Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    具体取决于可用的电源。 最简单的交换方法是使用 TPS543C20A 来代替 TPS543C20。

    如前所述、TPS546D24A 可能会添加其他 BOM 组件、以便适当设置引脚搭接。 如果不打算使用 PMBus 接口、则这些引脚可以接地。 两个器件的布局和功率级组件选择可能相似。 TPS543C20使用仿真电流模式控制方案、在该方案中、内部斜坡信号模拟电感器电流波形。 除了外部斜坡电阻器外、该器件可在内部进行补偿。 TPS546D24A 使用平均电流模式控制方案、该方案具有可编程电流和电压集成环路、可感应电感器电流而不是在内部仿真波形。

    我强烈建议使用以下网址提供的设计工具:https://www.ti.com/product/TPS546D24A#design-tools-simulation

    这将使客户能够利用其电流电感器、输出电容器、然后根据其应用调整引脚搭接。 这两种器件都支持类似的应用(通常为12V 输入电压、0.6-5V 输出电压、40A)、并且可以在输入/输出级中采用类似的布局做法。 就重新测试/重新设计而言、我需要一些有关应用/系统要求的附加信息、以便就可能需要的重新设计和重新测试的程度提供进一步指导。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alec 提供的信息和工具。

    客户还有关于  EN/UVLO 上 TPS546D24A 的其他问题、以帮助澄清操作。  EN/UVLO 似乎可用于通过简单的0V/5V 信号来控制转换器。  这是否准确、电平能否通过电阻分压器配置进行控制、同时以分立方式进行控制?  还是这是一个仅输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    EN/UVLO 引脚可由电阻分压器控制。 上升电压上的逻辑高电平为1.05V、下降电压上的逻辑低电平为0.9V、因此0V/5V 可驱动使能引脚和电阻分压器。 在逻辑高电平状态下、EN 将启用器件开关。

    客户还可以使用 PMBus 接口通过 (02h) ON_OFF_CONFIG 命令配置/禁用 EN 引脚。 但是、该器件将默认引用其默认使能逻辑。

    此致、

    Alec Biesterfeld