This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:使用 CSS 和外部欠压锁定来限制浪涌电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047732/tps55340-in-rush-current-limit-using-css-and-external-under-voltage-lockout

器件型号:TPS55340

您好!

我尝试使用 TPS55340QRTERQ1限制升压电路上的浪涌电流。 以下是该电路的一些基本参数:

VIN = 15V 至30.8、Vout = 31.8V、Iout = 1.1A (最大值)、Cin = 10uF、Cout = 20uF、L = 15uH 和65.3m Ω。  

在我的第一个原型中、我遵循了 Webench 中的 TI 设计、该设计将 EN 引脚连接到 VIN。 升压转换 器在大约2.5V 的电压下启用、并且在上电瞬态期间 I 超出超过6A 的电流尖峰。  

这是第一个电路:

数据表建议通过调整连接到引脚4的启动电容器来限制浪涌电流。 我尝试将启动电容从0.022uF 一直调节到0.100uF、而不会出现太大的浪涌电流变化。  

在我的下一个原型中、我计划使用外部分压器来设置欠压锁定。 在输入电压达到15VDC 之前、不应启用该器件。 (请参阅下文)。 这是否会按预期工作? 数据表并未真正讨论如何以我使用的方式实现外部欠压锁定。  

即使器件未启用、我是否仍会看到较大的浪涌电流尖峰? 我看到一个可能的电流环路、从 Vin、经过电感器、到输出电容器。  

您建议使用什么来限制浪涌电流? 此设计不能使用输入电阻器、该电阻器稍后通过继电器关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    你是对的。 假设输出为非预偏置输出、在升压转换器的正常启动期间、由于输出电容器将充电至输入电压、因此将产生浪涌电流。  

    之后、软启动将在限制输出电压过冲方面发挥作用。

    TPS55340的 UVLO 功能可在输入电压产生的 UVLO 引脚电压低于数据表阈值时不进行切换。 这不会阻止浪涌电流。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:您可以考虑在输入端使用热敏电阻、这是最简单的方法、以帮助在最初施加输入源时限制浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在使能引脚上放置分压器? 这是否会导致 TPS55340在 Vin 达到特定阈值之前保持禁用(不进行开关)?  

    初始浪涌电流是否仅是输出电容和电感器(包括电感器 DCR)的函数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热敏电阻将与输入电容器之前的输入(VIN)串联、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    很抱歉耽误你的时间。  不知为何您的新帖子未出现在我的雷达中。  热敏电阻应插入输入电容之前的输入线路中。  如果您的词语(VIN)不是指我们的 IC 引脚、而是指您电路的实际输入节点、则您所说的内容是正确的。

    谢谢、

    Youhao