This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672 AC OVP

Guru**** 2509555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049335/bq25672evm-bq25672-ac-ovp

器件型号:BQ25672EVM

我 将 BQ25672EVM 连接到 VIN1上的一个 PSU、VIN2 ET USB 连接器无任何连接、 SYS 引脚和 GND 之间有一个5W 10 Ω 电阻器、电池端口上有一节 LiFePO4电池。

我想在 Vin=4到7V 之间使用 UVB。

使用 TI 充电器 GUI 时、I SET VAC_OVP = 7V、充电电流= 1A、电压充电= 3.75V 且电池= 1S。

电池已部分充电。

第一步 Vin1= 5.0V、VBAT=3.5 IBAT=1A、VSYs=3.53V、ILOAD=0.353A。

我将 Vin 调至高达7V。 在7V 时检测到 AC1_OVP、BQ 将电池切换为活动电源。

我缓慢降低 Vin1。 BQ 重新打开 Vin1作为有源源源。 充电已激活。

我继续进行调谐,并在6V BQ 时打开电池开关。 为什么?

强制 BQ 再次进入 Vin1的唯一方法是关闭/打开 Vin1。

我希望一旦 OVP 条件消失、只要  Vin 介于 Vac_Present (2.8V)和 Vac_OVP (设置为7V)之间、Vin 就成为活动电源。

您是否可以解释 BQ 行为并为目标应用推荐一个寄存器设置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我不希望出现这种行为。  如果在 BQ 关闭电池后立即读取所有寄存器、REG0x1B -0x27中的状态和故障寄存器会报告什么。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我刚刚使用 EVM 进行了测试、未发现问题。  我从默认设置为1.4A EVM 时的 IINDPM 限制开始。   您的 IINDPM 设置是什么?  外部 ILIM 引脚是否仍然启用(REG0x14b1=1)?  在退出 OVP 后、充电器会重新执行 D+/D-和不良电源检测。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是测试开始时的配置:

    1.42A 时的 IINDPM 限制 EN IINDPM 寄存器被禁用

    ICO 1420mA EN ICO 的 ILIM 禁用

    EN ILIM 引脚被激活

    VAC OVP=7V (我自己的设置)

    ABS VINDPM 6.0V

    D+/D-保持未连接

    Reg14 0x001A、因此 bit1设置为1

    寄存器13 0x13

    寄存器1B 0x000B

    就在退出 OVP 条件后、Vin1是有源电源、但当我继续将 Vin1电压缓慢降至6.0V 时、电池成为有源电源。 这是我的担忧。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    测试 Vin1=5.0V 是 acitve 源、REG1B 至21为0x000B/0x00EA/0x0001/0x00C0/0x0000/0x0000/所有标志寄存器均为0x0000。

    在 OVP 条件下(Vin1=7V)、电池为 acitve 源、REG1B 至21为0x0002/0x000A/0x0001/0x00C0/0x0000/0x0001/所有标志寄存器均为0x0000。

    就在退出 OVP 之后、Vin1=6.35V 是有源源并且  REG1B 至21是0x000B/0x006A/0x0001/0x00C0/0x0000/0x0000/所有标志寄存器都是0x0000。

    我将 VIn1减小至6.1V 电池为有源电源、 REG1B 为21为0x004B/0x006A/0x0001/0x00D0/0x0000/0x0000/所有标志寄存器均为0x0000。

    我将 VIn1减少至5V 电池为有源电源、 REG1B 为21为0x004B/0x006A/0x0001/0x00D0/0x0000/0x0000/所有标志寄存器均为0x0000。

    我在 Vin1上进行开/关、Vin1=5V 是有源源 REG1B 至21为0x000B/0x000A/0x000A/0x0001/0x00C0/0x0000/0x0020/并且标志寄存器为0x0000/0X0080/0x0000/0x0000/0X0020/0x0000。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    如果设置 VINDPM = 6V 且 Apply VBUS=6V、则转换器的占空比会降至零、因为它认为输入源已经崩溃、无法再提供任何功率。  VINDPM 是您认为输入将下降并且仍然提供电源的最低电压。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    可以降低绝对 VINDPM、但我只能在 TI 充电器 GUI 上增加它。 为什么?

    如果我不进行 OVP,则仅在 VIN1端口上以5V 电压加电,Vin1处于活动状态,VBUS 为5V,充电正常。 VINDPM 似乎未被考虑在内。 为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我理解,退出 OVP VAC 时,VINDP 会再次出现,因此 VINDP 会重新计算,因此低于7V。

    当 Vac 恢复到其标称值(在我的情况下为5V)时、它 低于 VINDPM、因此检测到不存在。

    这是一个胡说的问题。

    是否有方法禁止 VINDPM?

    我还有关于 VINDPM 的其他问题、但将打开有关此功能的特定主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您从 OVP 中退出、则会根据数据表的第8.3.4.4节重新计算 VINDPM。 当您继续降低输入电压时、VINDPM 不会随它一起调整。 主机将需要根据应用程序进行设置。

    我正在研究您看到的 TI 充电器 GUI 问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。