This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:60A 工作电流?

Guru**** 2416300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048455/lm25116-60a-operation

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: LM5116

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们在项目中密集使用 TI 产品 LM25116电流模式同步降压控制器。 就我在您的站点上的仿真部分和数据表中检查过的情况而言、最大电流指定为20A。 我们实际上不使用集成电流限制模式。 这是我们可以通过集成电路的最大电流量吗? 还是能够以60A 的电平传递电流?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Furkan  

    您可以使用 LM (2) 5116来处理超过20A 的更高电流。 该器件本身没有最大电流限制、但您可能需要并联 MOSFET 来处理更高的功率、而且您还必须仔细设计 PC 板、以最大限度地减少向 CS-CSG 引脚注入的噪声。

    - Eric Lee (应用工程)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当我检查数据表时、它们在引脚定义和内部结构方面是非常相似的设计。 我们可以说 LM25116和 LM5116产品都可以使用吗? 我错过了什么差异吗?

    提前感谢

    此致

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Furkan  

    很抱歉造成混淆。 是的、LM25116的驱动器强度与 LM5116相同。  

    - Eric Lee (应用工程)