This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:检查 PFC+LLC 原理图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048677/ucc256403-check-the-pfc-llc-schematics

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC28019A

您好、Sirs、

我的客户使用 UCC256403+UCC28019A 来执行具有以下规格的2类交流/直流转换器电路。

交流/直流转换器规格
・交流输入电压范围:110至230V
・120W 直流输出类型1:390V、0.31A
・240W 直流输出类型2:390V、0.62A

请帮助您检查原理图?

C287 (150pF/630V)在两个原理图上、我可以使用500V 电容器上的电压吗?

如果我想最大限度地降低待机模式下的 LLC 可闻噪声、甚至禁用它、我该怎么做?

120W PFC+LLC 原理图: e2e.ti.com/.../60Wx2.pdf

VCC_1 (p.1)= 16~17V;MCU 的 POWER_ON (p.1);VCC (p.1)= 15~16V;CN5 (p.2)= AC110~230V

用于120W 的 UCC256403设计计算器: e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev3.0_5F00_60Wx2_5F00_V1b_5F00_Issued.xlsx

用于120W 的 UCC28019A 设计计算器: e2e.ti.com/.../UCC28019A-Design-Calculator_5F00_SLUC117E.xls_5F00_2X60AMP.xls

240W PFC+LLC 原理图: e2e.ti.com/.../120Wx2.pdf

VCC_LCC (p.1)= 16~17V;MCU 的 POWER_ON (p.1);VCC (p.1)= 15~16V;CN5 (p.2)= AC110~230V

用于240W 的 UCC256403设计计算器: e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev3.0_5F00_120Wx2_5F00_V1a_5F00_Issued.xlsx

240W 的 UCC28019A 设计计算器: e2e.ti.com/.../UCC28019A-Design-Calculator_5F00_SLUC117E.xls_5F00_2X120AMP.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供设计计算。  我们将于10月29日结束前完成审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    LLC 级反馈:  

    这两种设计的设计计算器和原理图没有问题。

    为了降低轻负载时的噪声、应通过选择选项6启用突发模式。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Henry、我已经完成了 PFC 控制器的审核。 随附的原理图中标记了一个问题。

    e2e.ti.com/.../120Wx2_5F00_PFC_5F00_review_5F00_markup_5F00_RD-_2800_1_2900_.pdf

    客户名称是什么、以便我可以相应地跟踪它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我已发送 Ray 的电子邮件。  

    此致

    曼尼甘塔 P