This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:为什么电感器电流保持不变?

Guru**** 2514425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046832/lmr14030-why-the-inductor-current-will-keep

器件型号:LMR14030

尊敬的团队:

请原谅我的愚蠢问题。 我的客户询问、当我们将输出短路时、电感器电流为什么会保持恒定。 然后、如果输出接地短路恢复、电感器电流将变为零?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    您能提供更多详细信息吗? 您在电路工作期间观察到这种现象吗?您是否有这种现象的波形?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    请检查下面的波形。 实际上、该波形来自 LMR14030数据表。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    当输出较短时、Il 峰值限制在5.5A 左右、如数据表中所示。 表7.5.

    Vo = 0V、FB = 0V。 请参阅图6、频率约为12.5kHz。 TS 约为16us。  IL 在斜率 K=(VD/L)处降低、大约为(0.7V/5.6uH)、因此我们可以知道 IL 谷值大约为3.5A。

    当短路被移除时、电路恢复正常工作、IL 为零、因为没有负载。

    希望这对您有所帮助,谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迪伦

    由于我没有得到更多反馈、我现在将关闭此主题、您始终可以自由地打开一个新问题。 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的支持。 到目前为止,我对这种情况没有任何疑问。

    迪伦