请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 尊敬的团队:
请原谅我的愚蠢问题。 我的客户询问、当我们将输出短路时、电感器电流为什么会保持恒定。 然后、如果输出接地短路恢复、电感器电流将变为零?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,迪伦
当输出较短时、Il 峰值限制在5.5A 左右、如数据表中所示。 表7.5.
![]()
Vo = 0V、FB = 0V。 请参阅图6、频率约为12.5kHz。 TS 约为16us。 IL 在斜率 K=(VD/L)处降低、大约为(0.7V/5.6uH)、因此我们可以知道 IL 谷值大约为3.5A。

当短路被移除时、电路恢复正常工作、IL 为零、因为没有负载。
希望这对您有所帮助,谢谢。
此致。