This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:外部 PWM 调光

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047155/tps61165-external-pwm-dimming

器件型号:TPS61165

大家好、


我对"9.2.2附加应用电路"有疑问。

1.是否可以在图16的电路中将 PWM 占空比从0调整为100%?
2.在图16的电路中,输入1.8V PWM 信号。 可以输入3.3V 信号吗?
请告诉我图16电路的 PWM 频率范围。
4.公式中的 d 是否为" LED 电流=1.8V x (1-d)/(8x Rset)" PWM 占空比?
5.图16的电路是否为100kΩ μ F 和0.1uF 以实现 PWM 平滑? 此外、80kΩ 和10kΩ 是 Rset 的比值(公式中为8xRset)吗?
6.请告诉我,在图16电路中,您是否需要知道其他任何东西。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ishiwata

    1.是的、0%占空比将导致此应用中的351mA、100% 占空比将导致零 LED 电流

    2.如果使用3.3V 电压,LED 电流公式将有所不同,LED 电流=(1.8V-3.3V*D)/(8*Rset)

    3.通过使用类似的外部 PWM,对 PWM 频率范围没有限制。

    4.是的

    5.是,用于过滤;是

    6.您可以参阅此应用手册

    e2e.ti.com/.../How-to-Use-Analogue-Dimming-With-the-TPS6116x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢你的答复。我还有其他问题。
    在 slva471.pdf 的材料(如何使用 TPS6116x.pdf 的模拟调光)中、显示了下面的电路图(左侧)。
    我想更改 C2电容器的位置(右侧)。
    更改电容器的位置是否存在问题? 如果是、请告诉我原因。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ishiwata

        根据我的理解、该二极管和电阻器串联电路是 一个缓冲器、用于吸收电压或电流尖峰。 因此、在大多数情况下、串联电路不会导通、因此位置不会影响正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回复和大力支持。我还有其他问题。
    这就是我之前对外部 PWM 电路的询问。
    1.8V 在以下答案中意味着什么?

    " 2. 如果使用3.3V,则 LED 电流公式将有所不同,LED 电流=(1.8V-3.3V*D)/(8*Rset)"

    计算时它将为负、这是正确的吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ishiwata

       是的、你是对的。 如果我们只应用3.3V 电压而不更改电阻器值、则会导致 PWM 占空比范围受限。

       因此、如果我们尝试使用3.3V 作为 PWM 高电平、则需要修改电阻器10k、80k 以满足整个占空比范围。  

       为了方便客户参考设计工具、PDF 文档中提供了相应链接  

    使用方法-使用 TPS6116x 进行模拟调光