This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:HDD 的浪涌电流

Guru**** 1791860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047526/tps25947evm-inrush-current-for-hdd

器件型号:TPS25947EVM

大家好、我们决定使用 TPS259474LRPW 为硬盘提供浪涌电流保护。

我们 将在 HDD 的12V 和5V 电路上使用电子保险丝。

我想知道、TPS25947EVM 中使用的 COUT 是220μF μ F、这是多么小。

此外、使用模块(TPS25947EVM)进行测试时、仍然存在超过规格的电压尖峰。

对于12V、它应该大于10.8V 且小于13.2V。 您能帮助解决这个问题吗?

我可以采取什么措施来降低尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norisha、

    没有输出电容器的最低要求。 1U-10U 等小电容有助于去耦

    2、在您的测试中、VIN、COUT 和是否连接了任何负载?

    3.您的电源线有多长?

    4.您正在 EVM 上进行测试?

    5。 请将类似这样的波形与标签共享:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal。

    感谢您的快速回复。 很抱歉我花了时间回答。 基本上、我们将测试两个 SATA 硬盘的热插拔、这两个硬盘通过电缆而不是 PCB 板连接到主板。 硬盘的12V 和5V 连接来自主板。

    浪涌电流对策电路将应用于主板本身。 这就是我们决定 在电路中包含 TPS259474LRPW 的原因。 我只购买了一个 EVM、但由于我们有两个连接(12V 和5V)、我们修改了 EVM 的电路、以测试12V 和5V 上的浪涌电流保护电路。

    CH1用于5V 连接、而 CH2用于12V 连接。

    此外、为了获得更准确的结果、我们使用硬盘 PCB 板上的探针测量电压波动。

    昨天我尝试测量了 PG、但在打开电源之前和之后都是恒定的。

    我们之前得到的结果是、当电源打开且硬盘旋转40秒时、电压出现尖峰、并且电压超过允许的电压。 即使采用 EVM、我也需要知道波动的可能原因。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norisha、

    只需确认一下、

    您是否正在为 TPS2594器件的 EN 引脚提供外部信号?

    2.您是否在 EVM 上短接了 VIN1和 VIN 2?

    3、您在哪里可以看到峰值电子输入电压或输出电压。

    4.打开 PSU、然后主板为 EVM 供电、此时您在探测?

    正如我说过的、请分享通过电子保险丝探测 VIN、VOUT、EN 和电流的正确波形以了解。 您共享的波形可以告诉您每个信号代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    1.是的

    2.否

    3、至少在磁盘完全旋转3秒后。

    4、是的、我们之前在磁盘旋转时出现浪涌电流问题、而不是在热插拔期间出现。

    此外、还有一个问题、您能否告诉我 EVM 通道2上这些二极管的功能?

    我认为二极管已经集成到电子保险丝中?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Norisha ,

    这个电压线是通道1还是通道2、尖峰出现在哪个尖峰上?

    2.此设备 可在 USB 端口上使用。 因此,有些人可能会意外地在器件输出端应用 USB,因此,为了将 VOUT 限制为 VIN 电压低于器件的绝对最大额定值,使用了这些二极管。