This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044257/tps22990

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: LM25145

早上好、

该 IC 的短路行为是什么?

非常感谢您的帮助。  

此致、

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    该器件没有短路保护、如果不使用外部短路保护、则会因短路故障而损坏。 如果您正在寻找具有短路保护功能的器件、则可以导航至负载开关产品系列并按功能分类。

    负载开关产品系列

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的快速反馈。 当负载高于6.8A 时、我的电路上有一个5V 开关电源、并采用短路保护。 此开关电源的输出连接到 TPS22990 、该器件能够提供10A 电流。  

    当我将 TPS22990的输出短路 并为电路加电时、我看不到任何由5V 开关电源驱动的电流、我看到开关电源的输出为5V。 这让我想 、如果 TPS22990中存在短路保护电路

    也许我不应该仅仅将负载开关输出作为短路启动、而应该在运行期间将其短路以查看开关电源的短路保护是否生效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您能否提供包括 TPS22990的输入电压、输出电压、输出电流和 EN 在内的波形?

    如果器件已启用且发生此事件、则输入电压应下降。 我可以看到该事件发生的唯一方法是禁用 TPS22990器件。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    星期一、我将再次前往实验室。

    1) 1)我将外部负载连接到 TPS22990的输出、并开始增加负载以查看我的电路的行为。  

    2) 2)当电路板接通时、我将使 TPS22990的输出短路、并检查 LM25145RGYR 电流限制器是否启动。  

    3) 3)我将使 TPS22990的输出短路并再次检查行为。(这是我的初始测试)  

    我希望星期一能与大家分享结果。  

    非常感谢您的帮助

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    由于我在18天内没有听到您的声音、我假设您已经解决了您的问题。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我做了一些测试、并启动了 LM25145的限流器、因此我看不到问题。  

    此致

    Onur