This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:转子电流阻断

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2553D, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048955/tps25221-revers-current-blocking

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2553DTVS0500

尊敬的*:

 您能告诉我们 TPS25221 反向电流阻断和 TPS2553D 反向输入输出电压保护之间有何区别吗?

 对于 USB 集线器的 DFP 端口、您建议使用哪种器件?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于这两个器件、当 IC 被禁用时、这两个器件都可以阻断反向电流。

    在 IC 供电的情况下、TPS2553D 还可以阻断反向电流、但响应时间为5ms。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    对于 ne hub 设计、您会推荐哪一个?

    1)

    此外、我还有关于 VBUS (DFP 端口)的 ESD 保护的问题

    使用 TVS0500和铁氧体磁珠进行这种保护是否合理(请参阅下图)、因为输出端的电容为120uF?

    如果是、我注意到 TVS0500的 VC 约为9V、且 OUT 的绝对最大值(引脚6 DBV 封装)为6V、那么 OUT 引脚是否有额定值更大的 USB 开关?

    2)  

    在负载开关(TPS25221 和 TPS2553D)的 DS 中  、输出电容120uF 位于 OUT 引脚上、但在某些应用手册中、如中所示、大容量电容位于负载开关之前、哪一个是正确的?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)如果 TVS 为9V 左右、我认为它不适用于 ESD 保护。 没有较大的速率。

    2) 2)对于输入电容器、至少10uF+0.1uF。 对于输出电容器、也至少为10uF+0.1uF。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

     VBUS 是电源时,TPS25221和 TPS2553D 的 OUT 引脚(连接器 VBUS)的 ESD 保护建议是什么?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 ESD 保护、因为它集成了该功能。 但输出电容需要至少为10uF+0.1uF。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。