This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:Maxim 输出电流值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552882-Q1, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049258/tps552882-maxim-output-current-value

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: 、LM5176

你(们)好。

我们发现 TPS552882的最大输出电流值 令人困惑。

在产品选择列表中、该表显示了最大输出电流值为6.35A、如下图所示。

但数据表中的平均电感器电流限制通常为16.5A。

3.和说明中的"TPS552882-Q1能够通过12V 输入电压提供100W 的功率。"

在图6-1到图6-10中、有很多效率测试图、最大 输出电流小于8A。

5. webench 说 当输出电流超过6A 时会出现热问题。

当输入电压为9至16、输出电压为12V 时、我们需要该部件输出15A。

此器件能否满足我们的设计目标?  

另一个问题是 VSNS 的实际值是多少、该规格描述了具有不同值的相同条件、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    TPS552882具有两种不同的输出限制保护:1. 电感器平均电流限制、通常为16.5A。 2.输出平均电流限制、由 ISP、ISN 引脚设置。 最大输出电流限制为50mV/Rsense。

    请始终遵循数据表。

    对于您的应用、TPS552882无法输出如此大的输出功率。 请考虑使用降压/升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    很高兴得到您的回复、非常感谢您的促销活动。

    老实说、我已经再次阅读了数据表、但我仍然无法理解"TPS552882无法输出如此大的输出功率"的原因。

    数据表中显示的输出电流可能达到16.5A、但该器件为何无法输出12V 和15A。

    该器件在12V 输出应用中具有高电流的限制是什么?

    最大输出电流限制为50mV、但数据表在相同的测试条件下具有30mV 规格、这使我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    有两个限制:

    TPS552882电感器平均电流限制可配置为最大16A 典型值、14A 最小值 应考虑电流限制容差。

    2.如果输出12V、15A、180W、IC 温升将极高、并导致热关断。

    请忽略30mV 规格行。 我们将更正该拼写错误。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的善意回复、非常感谢您的帮助和信息、我们的团队和我在您的指导下更加自信。

    我可以理解限制1、但对于限制2、我仍然有一些问题。

    我们如何根据不同的输出电流评估 IC 温度上升? 或者换句话说、我们如何确认输出电流和电压的边界?

    在我看来、TPS552882的功耗由两部分组成、一个是 MOSFET Rdson 加热、另一个是开关功率。

    TPS552882的 Rdson 约为7m Ω、 最大平均电流约为14A、然后 RDS 功耗约为1.37W。

    而热 RJB = 12.8℃/W、因此温升约为17.5℃、这是可以接受的。

    另一个部分是电源开关功耗、如何计算该部分的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    您可以使用 TPS552882-Q1计算工具(在 TI.com TPS552882网页上)来获取计算出的 IC 毛温升。

    假设您在降压模式下使用该器件且输入电压为16V、导通损耗为~14A*14A*7ohm=1.37W。 开关损耗也需要考虑在内,其计算方法大致为:(TR+TF)*FSW*VDS*I=20ns*400k*16V*14A=1.8W。 如果仅考虑这两种情况、则总功率为3.2W。

    器件 结至环境热阻为47.5C/W、因此 IC 温升为152C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们是否可以对 TPS552882使用良好的冷却功能、例如在 IC 顶部添加散热器以实现设计目标?

     结至外壳(顶部)热阻 23.8C/W、3.2W 将导致40.96C 的时间上升。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    否 我们仍然不建议这样做。  

    原因是您的应用:VIN 9-16V、Vout:12V、15A。 在升压模式下、它将触发器件平均电流限制。 例如,当输入电压为9V 时,输入平均电流=电感器平均电流= 12V *15A/0.9/9V = 22A>15A。  

    您可以看看降压/升压控制器 LM5176。 四个 MOSFET 是外部的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的提醒、正如您提到的、升压模式下的低输入电压存在问题。

    因此、最大输出电流取决于热性能和最大内部 MOSFET 平均电流值、约为14A。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    是的、在最坏的情况下、在选择直流/直流转换器时、必须考虑 IC 热升压和开关电流限制。 TI Webench 可以帮助为您推荐一些器件。