我们有一些不通过 POE 供电的 PCB 组件。 由于 PSE 交换机未显示检测到供电设备、因此似乎存在分类问题。 我随附了与数据表中的参考电路非常匹配的原理图。
e2e.ti.com/.../PoE-power-supply-TPS2378.pdf
主要的重点是弄清为什么一些完全相同的电路板不会出现各种 POE 开关和喷油器。
布局非常简单和紧凑、请参阅下文。 如果需要、我们可以分享更多内容。 否则,我们想了解我们应该如何努力缓解这一假定的检测问题。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一些不通过 POE 供电的 PCB 组件。 由于 PSE 交换机未显示检测到供电设备、因此似乎存在分类问题。 我随附了与数据表中的参考电路非常匹配的原理图。
e2e.ti.com/.../PoE-power-supply-TPS2378.pdf
主要的重点是弄清为什么一些完全相同的电路板不会出现各种 POE 开关和喷油器。
布局非常简单和紧凑、请参阅下文。 如果需要、我们可以分享更多内容。 否则,我们想了解我们应该如何努力缓解这一假定的检测问题。

您好!
更确切地说、PoE 握手中有一个检测步骤和一个分类步骤。 如果 PSE 无法检测到 PD、则这将是检测问题。
PD 必须具有特定的阻抗、PSE 才能看到有效的检测特征。 输入整流器电桥在该总体阻抗中起着作用--由于您使用集成 FET 而不是二极管电桥,我建议将检测电阻器(R1904)增加到25.5K,最高27K。
另一个问题是检测电阻器和分级电阻器的尺寸均为0402。 这些电阻不足以处理检测和分类电流、因此"板载"实际电阻与原理图不同。 我建议将其增大到 TPS2378 EVM 中使用的尺寸。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好、Michael、
我希望您澄清 RDEN 和 Rcls 电阻器所需的功率损耗:
如果数据表不正确、并且我们对 RDEN 和 Rcls 的电源处理要求的理解不正确、请告知。
此致、
Jason
我们想重新解决这个问题。 您能否就该检测问题提供进一步的帮助?
我们已经尝试了建议的27K、但我们没有看到任何改进;某些 PCB 组件仍然不会通过 PoE 供电。 接下来、我们针对二极管电桥/RDEN 建模了 FET 桥/RDEN、以找到合适的 RDEN 电阻值、该电阻值在整个检测电压范围内与电流完全匹配。 请参阅下面随附的图和 Matlab 代码。 根据该数据、我们确定 RDEN 为30K。 同样、它适用于某些 PSE 器件、但不适用于其他 PSE 器件。
我们已经尝试了24.9K、27K、30K、并且只是为了用相同的结果来试验 Rden 的33K 值。
接下来、我们开始分析 TPS2378方框图。 根据我们的理解、当 VDD 小于10V 或12V 时、红色圆圈内的 FET 将亮起(不确定这一点)、但我们不知道4V 比较器的工作情况。 请参见下图。

MATLAB:

vdet = 1.5:0.1:10.1;
%二极管电桥
Vf = 0.6;
坐浴盆= 25000;
idb =(vdet - 2*vf)/rdet;
% FET 电桥
RDS = 0.1;
Rdet2 = 30000;
IFB = vdet /(rdet2 + 2*rds);
图
图解(vdet、idb、vdet、ifb)
电网
放大
图例("二极管电桥"、"FET 电桥"、"位置"、"最佳")
xlabel ("检测电压")
ylabel ("检测电流")
您好!
e2e.ti.com/.../PoE-Troubleshooting.pdf
随附一份文档、其中显示 了几 次失败和一次成功的 PSE 捕获的 VSS_RTN 波形的屏幕截图。 这些都使用相同的 PD。
您能不能简单说明检测阶段之前的延迟时间?
为什么一个 PSE 会启动检测阶段、而另一个(发生故障) PSE 器件不会启动检测阶段?
谢谢、
Jason
您好 Jason、
这是非常令人侵扰的。 "全部结束"测试将通过 Sifos 测试机运行。 我知道您可能没有一个、但我们可以在私人信使中讨论您给我一个电路板进行测试的问题。 Sifos 板将测试您的设计的 IEEE802.3.at 和 IEEE802.3.bt 合规性。 请接受我的连接请求。
如果您的设计通过、我们知道 PSE 不符合要求。
如果失败、它应该告诉我们原因、我们可以解决。
延迟是由于 PSE 代码架构造成的;PSE 会经常探测端口。 一些 PSE 会比其他 PSE 更频繁地检查端口、具体取决于 PSE 设计人员选择为该功能的频率分配资源的方式。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师