This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042331/lm5164-lm5164

器件型号:LM5164

尊敬的, 我们将 LM5164 用作降压稳压器

输入30至48VDC、输出10VDC、负载电流10mA 至100mA

我们观察到输入侧的电流尖峰高达800mA

请参阅以下电路和输入电流 尖峰数据。

我们的问题是、输入侧的这些大振幅电流尖峰 会长期影响我们的系统稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否介意检查 SW 电压和 VIN? 10V 输出的负载电流也是多少? 如果负载增加或减少、电流尖峰是否存在任何差异

    我想检查这些尖峰是来自转换器还是系统中的其他东西。  

    看看它、频率为16.67kHz、这是非常低的。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢