This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:间歇性无法打开

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046987/tps22958-intermittently-fails-to-turn-on

器件型号:TPS22958

您好的 TI 论坛。

负载开关通常不工作。 但有时经过大量尝试后、它将开始工作。 然后它可能会工作一会儿、然后突然停止工作。 我现在在两个不同的板上更换了两次该部件。 一个板在100%的时间内工作(到目前为止)、另一个板仍有问题。 我每个板有三个。 一个是开关1.8V、一个是开关3.3V、另一个是开关5V。 它们都具有5V 偏置。

CARER_PWR_ON 为1.8V 高电平、但即使我尝试3.3V 电压、也没有任何影响。 我感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加:我已将 CT (上面原理图中的 C218)替换为1000pF 以减少上升时间。 对间歇性操作没有影响。 它确实会加快其他工作开关中的上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还想补充:

    工作开关(VIN 为1.8V)、CT 引脚上的电压为9.17V

    故障开关 CT 引脚上的电压为~0.6V - 0.75V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    为了更好地了解事件并更快地解决此问题、您能否在事件期间提供 Vin、Von、Vout 和 Iout 的范围截图?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    由于我在10天内没有听到您的声音、我将继续并结束这个话题。

    此致、

    Kalin Burnside