This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:器件在60°C 以上关断

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045191/lmr14203-device-shutdown-above-60c

器件型号:LMR14203

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我已经将 LMR14203X 设计成了原型板、它在超过60C 的环境温度下关闭。  它将在冷却至22C 后重新启动、因此我可能会跳过其内部关断。  在查看器件选择时、输出电容器不是低 ESR 电解电容器。  它实际上比 webench rec 大得多的0.7欧姆 ESR。  当我等待正确的部件尝试时、您是否认为这是我问题的根源?  请注意、我的负载为150mA、该器件专为18-28V 直流输入、15.5V 直流输出而设计。  此外、我的电感器可能过高(220uH 与120uH)。  输出电容为68uF。   

在检查 PCB 布局时、我注意到电感器、输出电容器和其他主要器件等元件的布局不正确。 您能否确认问题是否有其他原因?

e2e.ti.com/.../CS0712892.zip

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为您的设计提供原理图和布局。 您的设计可能会达到某种电流限制并减小占空比。

    以下是我对您的设计的评论:

    1) 1)确保220uH 电感器不会在您的最大电流下进入饱和状态

    2) 2)检查二极管 D9、该二极管看起来很小、必须是肖特基二极管

    3) 3)缩短自举电容器 C20的布线、并在 SW 引脚与电感器之间使用较大的布线

    4) 4)是否有任何下游器件会在较高温度下拉取更多电流? 或导致 LMR14203达到电流限制的情况?

    5) 5)您可能希望将输出电容器接地端放置在更靠近 IC 的位置。 或者至少在电感器附近放置一个从 VOUT 到 GND 的陶瓷电容器  

    您可以查看此用户指南以获取布局参考

    https://www.ti.com/lit/ug/snva502b/snva502b.pdf?ts=1634316108266&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR14203

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    感谢您的见解。 以下是我们客户的反馈。

    1、电感不是220uH (原为、但我们将其减少到68uH)、而图片对应于68uH 和68uF (您正在查看原电路板的艺术、新的 L 和 C 试图克服这一关断问题时被禁止)。  它是来自 Coilcraft MSS1048-683ML 的屏蔽电感、饱和电流额定值为1.28A 至1.7A。  电容已更改为68uFx50V OS-CON 类型(低 ESR)、但很难达到中的第二个电容值。

    二极管 D9是额定电压为40V 和1A 的肖特基、中央半 CMPSH1-4L

    3.我将确保在电路板的修订版 B 中完成此操作。

    负载是固定的电子负载、我们设置了最大值。  该器件仍以低得多的电流(低至20mA)关断。  电路内负载的最大电流为~160mA、定义非常明确(8个0-20mA 电流镜)。

    5.我将在修订版 B 中对此进行审查

    感谢你的帮助。  此外,令人非常失望的是,我们突然不能购买大多数 TI 器件,这使得您难以进行设计(这里的 LM14203X 的使用期限大于1年)。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    您是否知道器件在室温下能否拉取150mA?  

    您还可以尝试直接在引脚5和引脚2 (VIN 和 GND)处放置一个大约1uF 的输入陶瓷电容器、看看这是否有用

    是的、与大多数半导体行业一样、供应问题 非常具有挑战性。  

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于    LMR14203X 的交货周期较长、客户将切换到另一个器件。 感谢您的支持!

    此致、

    Danilo