This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22912C:使能引脚的电流消耗

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048763/tps22912c-current-consumption-of-enable-pin

器件型号:TPS22912C

您好!  

我想使用微控制器驱动 TPS22912、但想知道其引脚上的电流消耗。

如果只看一下 VOH、微控制器的 VOL 和负载开关的 VIH、VIL、我在这两者之间需要一个电平转换器 IC。

同时、微控制器的 VOH 和 VOL 的电压裕度主要取决于负载开关导通引脚的灌入电流、

这意味着电流越低、VOH 和 VOL 的压降就越低。 如果引脚上的正弦电流仅为微阶安培、我认为我不需要电平转换器 IC、但如果它大约为1-3mA、  

我需要这个。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sainer、

    ON 引脚电路的电流消耗约为1uA。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin

    感谢您的回复。 我认为您的数字是典型数字。 在最坏的情况下、是否有可能超过1mA?

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sainer、

    它是 CMOS 逻辑的输入、因此电流消耗非常低、根本不应达到接近1mA。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin。  

    感谢您的回复。

    很抱歉、再次询问您。 因此、一般 情况下(不是 TPS22912C 所特有)、我能不能认为负载开关的每个使能引脚都是 CMOS 栅极的输入?

    滤网  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sainer、

    是的、通过这种方式考虑我们的负载开关使能引脚将是准确的。

    此致、

    Kalin Burnside